Вопрос-Ответ
Вопрос: Как работает функция ночного режима?
Ответ:
Функция ночного режима активируется (при наличии соответствующих настроек) с помощью температуры питательной воды теплогенератора.
Если температура питательной воды опускается ниже 10–15 °C более чем на два часа и если падение температуры составляет не менее 0,1 °C в минуту.
При повышении температуры питательной воды на 10 °C насос снова переключается в режим нормальной работы.
Функция ночного режима активируется только в том случае, если насос установлен на напорной линии теплогенератора.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.