Вопрос-Ответ

Вопрос: Как выполняется настройка защиты электродвигателя?

Ответ:

Настройка защиты электродвигателя на погружном насосе

Встроенный в систему защиты электродвигателя расцепитель тока должен срабатывать в случае холодного запуска менее чем за 10 секунд при пятикратном превышении максимального значения тока электродвигателя, указанного в табличке с техническими характеристиками.

Для обеспечения надежной защиты погружного электродвигателя реле защиты двигателя необходимо настроить в соответствии со следующими указаниями:

1. Задайте значение расцепителя тока в соответствии с указанным в табличке максимальным током электродвигателя;

2. Запустите насос и дайте ему поработать в течение получаса при номинальной мощности;

3. Постепенно уменьшайте величину установленного значения расцепителя тока до тех пор, пока не будет достигнута точка срабатывания;

4. После чего задайте значение расцепителя тока, превышающее эту точку срабатывания на 5%.

Внимание

Если характеристики реле защиты электродвигателя не отвечают данным требованиям, то гарантия на электродвигатель будет аннулирована. Максимальное установленное значение расцепителя тока не должно превышать максимальное значение тока, указанное в табличке с техническими характеристиками. Настройка реле защиты электродвигателей, запускаемых по схеме «звезда-треугольник», выполняется аналогичным образом.

Установленное значение реле защиты = указанный на табличке макс. ток x 0,58.

Максимально допустимое время запуска при использовании реле запуска электродвигателей по схеме «звезда-треугольник» или реле электродвигателей с автотрансформаторами составляет 2 секунды.

Grundfos предлагает различные устройства для защиты электродвигателя, например модуль MP204. Для получения дополнительной информации см. GPC.

Дополнит. информация:

Дополнительные знания

Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.