Вопрос-Ответ
Вопрос: Каким образом можно защитить насосы SQ/SQE от "сухого" хода?
Ответ:
Насосы SQ оснащены встроенной защитой от "сухого" хода, которая не требует соответствующего датчика уровня. В случае отсутствия воды при достижении предварительно заданного значения тока происходит отключение насоса, предотвращающее перегрев электродвигателя. С этой же целью встроенная в контроллер CU 300/301 программа при его подключении к насосу проверяет потребляемую мощность. Если потребляемая мощность слишком низкая, насос отключится на пять минут. По истечении этого времени автоматически выполняется попытка повторного включения.
Значение тока, при котором насос должен отключаться, настраивается во время ввода в действие Насоса SQE + блока CU 301 с помощью пульта дистанционного управления R100 или приложения Grundfos GO. Рекомендуемые значения настройки приведены в руководстве по эксплуатации. При изменении рабочей характеристики необходимо вычислить новое значение для автоматического отключения с помощью сервисной программы PC Tool «SQE — расчет регулируемой частоты вращения».
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.