Экспертное мнение
Ознакомиться с мнением специалиста: промышленная водоподготовка
Дозирование химических реагентов имеет решающее значение для подготовки сырой воды к следующему этапу процесса очистки или к водоподготовке. На этапе добавления химических реагентов безопасность оператора имеет решающее значение наряду с качеством воды и соблюдением применимых нормативных требований.
Посмотрите видеоролик с нашим специалистом по водоподготовке, в котором он объясняет, как решения iSOLUTIONS от компании Grundfos помогут свести к минимуму комплексность данной задачи и максимально повысить безопасность, обеспечив при этом экономию времени и средств.
Более рациональная промышленная водоподготовка может снизить риск возникновения бактерий легионеллы
Поскольку легионеллез превратился в проблему мирового масштаба, производителям необходимо сосредоточиться на снижении риска биологического загрязнения в своих системах водоподготовки. Компания Grundfos предлагает интеллектуальные решения, снижающие рост бактерий легионеллы и сокращающие затраты на очистку воду.
В 2018 году в Европейском союзе было зарегистрировано более 11 000 случаев заболевания легионеллезом, что на 16 % больше, чем в 2017 году. За последнее десятилетие количество случаев данного заболевания значительно увеличилось. Для этого есть ряд причин, в том числе глобальное потепление, поскольку бактерии легионеллы размножаются наиболее быстро в теплой среде. Тем не менее одной из основных причин роста бактерий легионеллы является отсутствие мер по предотвращению и самоконтролю в системах горячего водоснабжения и подачи охлажденной в градирне воды.
Интеллектуальное управление водоподготовкой и продувкой
Подготовка охлажденной в градирне воды является важной частью многих промышленных процессов. Если вода не соответствует применимым требованиям с точки зрения химических и биологических параметров, то процесс охлаждения может стать дорогостоящим и неэффективным. Предотвращение биологического загрязнения и поддержание надлежащего качества воды оптимизируют эксплуатационную эффективность охлаждающей воды.
Для этого на этапе водоподготовки требуется обеспечить очень точное дозирование химических реагентов. Ручное дозирование и предоставление в контролирующие органы надлежащей отчетности о соответствии применимым нормативным требованиям могут являться непростой и отнимающей большое количество времени задачей, а неправильное выполнение данной задачи может приводить к губительным последствиям. Решения iSOLUTIONS от компании Grundfos помогают промышленным предприятиям оптимизировать системы подготовки охлаждаемой в градирне воды, обеспечивая надежное управление системой химической обработки для предотвращения образования осадка, коррозии и накипи. Это ведет к снижению потребления химических реагентов, воды и энергии, а также к упрощению процесса предоставления отчетности о соответствии применимым нормативным требованиям по запросу контролирующих органов.
Рост бактерий в градирнях
Градирни выводят лишнее тепло в атмосферу посредством испарения воды. Вода распыляется в градирне через распылительные сопла, и в воздухе образуются крошечные капли. При прохождении через градирню часть воды испаряется, но некоторые капли, также называемые дрейфом, уносятся из градирни потоком воздуха, создаваемым вентиляторами. Бактерии легионеллы могут размножаться в воде и легко распространяться вместе с дрейфом.
Задачи, возникающие при водоподготовке и продувке
Водоподготовка играет важную роль ввиду риска роста и сохранения бактерий легионеллы, а также других бактерий в охлаждающей системе с градирнями. Однако потребление химических реагентов и их стоимость представляют проблему, поскольку для водоподготовки требуется чрезвычайно точное дозирование химических добавок. Оно обеспечивает поддержание надлежащего качества воды и позволяет избегать какого-либо влияния на общую эффективность процесса. Но ручная подготовка и дозирование химических реагентов сопряжены с человеческими ошибками, угрозой безопасности, а также высокими затратами в результате дозирования химических реагентов сверх нормы.
Концентрация соли в охлаждающей системе с градирнями также представляет собой проблему, поскольку может приводить к загрязнению и накоплению концентрированных твердых веществ в виде накипи, вызывающей коррозию, засоры и снижение общего КПД градирни. Когда концентрация достигает определенного уровня, необходимо выполнять удаление твердых веществ, также называемое продувкой, и добавлять новую воду для поддержания водного баланса. Продувка твердых веществ в недостаточном объеме может дорого обойтись эксплуатирующей компании, так как слишком интенсивная продувка ведет к чрезмерному расходу воды, а продувка в слишком малом объеме может приводить к повреждению оборудования градирни.
Наконец, существует риск несоблюдения применимых нормативных требований. Компании, использующие в своей деятельности химические реагенты, обязаны соблюдать огромное количество экологических норм. Часто выполнение данных норм является сложной задачей, так как отслеживание и предоставление отчетности по использованию химических реагентов могут представлять определенные трудности и быть сопряжены с риском человеческих ошибок.
Мы помогаем осуществлять безопасную водоподготовку
Мы готовы помочь вашей компании безопасно и эффективно предотвратить рост бактерий с помощью интеллектуального решения по обеззараживанию воды. Данное решение объединяет в себе несколько компонентов, включая интеллектуальные цифровые дозирующие насосы, насосы SMART Digital модели DDA, контрольно-измерительное устройство, насосы DID, а также облачную систему дистанционного контроля, соединяющую данные компоненты. Благодаря использованию данного интеллектуального решения по водоподготовке промышленные предприятия могут снизить риск биологического загрязнения и риски для здоровья, вызываемые бактериями легионеллы и неправильным обращением с химическими реагентами, а также сократить затраты на очистку воды за счет оптимизации технологических процессов.
Измеряя проводимость, наше контрольно-измерительное устройство может обеспечить обратную связь в случае достижения критического уровня содержания растворенных твердых веществ в охлаждающей воде. Это позволяет автоматически запускать процесс продувки, поддерживая качество воды в пределах оптимальных параметров, а также обеспечивая оптимальный уровень водного баланса без необходимости выполнения ручного обслуживания. Данное устройство будет также информировать насос для дозирования химических реагентов о необходимом количестве биоцида для обеспечения контроля роста бактерий, что позволит избежать дозирования сверх или ниже нормы. Вместе с этим дозирующие насосы SMART Digital модели DDA от компании Grundfos с интегрированным интеллектуальным алгоритмом предотвращают возникновение отклонений от точных значений в вашей системе и активируют аварийную сигнализацию в случае возникновения каких-либо проблем.
Приложение для управления системой химической обработки объединяет все рабочие параметры в одном месте. Данное решение повышает безопасность пользователя, обеспечивая применение только надлежащих химических реагентов. Оно измеряет все необходимые данные в режиме реального времени, сохраняет их в облаке и по запросу подготавливает отчетность о соответствии применимым нормативным требованиям. Оно также выводит предупреждения, данные об остановах и состоянии химических реагентов, что повышает время безотказной работы. Данное решение является полносвязанным, то есть контрольно-измерительное устройство, цифровой дозирующий насос, система дистанционного управления, а также приложение для управления химической обработкой функционируют сообща для обеспечения более безопасной и экономически эффективной водоподготовки и управления продувкой.
Пример безопасной и эффективной водоподготовки
Европейская металлообрабатывающая компания испытывала затруднения в работе, вызванные градирнями. В компании применялись процедуры ручного дозирования, несущие в себе риск неточного использования химических реагентов, что могло приводить к загрязнению. Компания Grundfos предложила интеллектуальное решение, которое должно было обеспечить бесперебойную работу, улучшить контроль за развитием бактерий, упростить процесс предоставления отчетности о соответствии применимым нормативным требованиям, а также обеспечить экономию воды.
Загрузить информацию о данном примере использования, чтобы узнать больше.
Снижение риска загрязнения в градирнях
Вода, используемая в промышленных градирнях, имеет особые потребности и требования.
Если она не соответствует определенным химическим и биологическим параметрам, процесс охлаждения может стать дорогостоящим и неэффективным. При этом подобная вода также может привести к биологическому загрязнению, способному вызывать появление бактерий легионеллы и представлять другие риски для здоровья человека.
Загрузить брошюру, чтобы узнать о надежном методе очистки охлажденной в градирне воды, который в сочетании с оптимизацией технологического процесса продувки дает отличную возможность для повышения безопасности и эффективности водопотребления.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Другие статьи и полезные сведения по этой теме
Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.
Связанные области применения
Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.
Сопутствующие продукты
Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.