Научно-исследоват.работа

Легионелла в системах водоснабжения

Бактерии легионеллы обычно встречаются в сырых и влажных средах. Оптимальный температурный диапазон, при котором образуются данные бактерии, составляет от 35 до 46 °C, поэтому они обычно размножаются в воде температурой 30–50 °C. Существует множество различных видов бактерий легионеллы, и далеко не все из них вызывают у людей болезни. Бактерии легионеллы могут быть причиной возникновения двух заболеваний у людей:

  • легионеллез — инфекция, вызывающая пневмонию;
  • понтиакская лихорадка, напоминающая острую форму гриппа.

При проектировании систем кондиционирования воздуха необходимо учитывать способы снижения риска роста бактерий. Все системы горячего и холодного водоснабжения должны быть оснащены эффективной системой обеззараживания воды, способной удалять биопленку и уничтожать свободные бактерии и прочие микроорганизмы, не влияя на вкус и запах воды. Необходимо также соблюдать национальные строительные нормы и правила, законодательные акты, а также прочие положения, касающиеся систем горячего водоснабжения.

Существуют различные гигиенические методы сведения к минимуму риска размножения бактерий и их уничтожения, такие как:

  • обеззараживание, например, диоксидом хлора;
  • термообработка циркулирующей горячей водой;
  • фильтрующая система.

Системы холодного водоснабжения:

На этапе проектирования систем холодного водоснабжения большое внимание следует уделять температуре воды, времени пребывания и удержания, материалу трубопроводов и обеспечению регулярного технического обслуживания систем для предотвращения роста микробактерий.

Особенно в больших и высоких зданиях холодная вода часто нагревается до уровня, при котором могут размножаться разнообразные бактерии. В месте подсоединения водопровода к зданию температура холодной воды составляет 8–15 °C. После этой точки температура воды начинает повышаться.

В зависимости от потребления температура воды часто достигает почти такой же температуры, что и окружающий воздух, а в холодной воде могут находиться бактерии. Как и другие микроорганизмы, бактерии легионеллы живут и питаются биопленкой, находящейся внутри трубопроводов и резервуаров.

Многие системы холодного водоснабжения подвержены риску заражения, но риск роста бактерий повышается в системах, где:

  • изоляция трубопроводов или резервуаров отсутствует или находится в плохом состоянии;
  • трубопроводы холодной и горячей воды имеют общую изоляцию;
  • имеются тупиковые участки с отсутствием потока воды;
  • используются резервуары и буферные емкости, устанавливаемые на крыше. Резервуары должны располагаться внутри здания и подбираться таким образом, чтобы обеспечивать малую продолжительность пребывания и удержания;
  • используются резервуары для воды, выполненные из органического материала. Сам резервуар будет служить источником питания для бактерий;
  • используются трубопроводы слишком большого размера. Застой воды повышает риск роста бактерий;
  • материал трубопроводов может ржаветь. Ржавчина является хорошим источником пищи для бактерий

Системы холодного водоснабжения в зданиях с риском образования отложений в периоды низкого потребления должны быть оснащены эффективной системой обеззараживания воды.

Градирни:

Охлаждающая вода в градирнях, используемая в применениях кондиционирования воздуха, часто подвержена риску роста в ней микробактерий. Система обеззараживания воды должна устанавливаться во всех случаях. Градирни и испарительные конденсаторы применяются для вывода лишнего тепла в атмосферу посредством испарения воды. Вода распыляется в градирне через распылительные сопла, и в воздухе образуются крошечные капли.

При прохождении через градирню часть воды испаряется, но некоторые капли, также называемые дрейфом, уносятся из градирни потоком воздуха, создаваемым вентиляторами. Наличие дрейфа было зафиксировано на расстоянии в 6 км от градирни.

Бактерии легионеллы часто размножаются в воде и легко распространяются вместе с дрейфом. При попадании данного водяного тумана в дыхательные пути возникает риск заболевания легионеллезом и понтиакской лихорадкой. Сообщалось о случаях, когда от одной градирни пострадали сотни человек.

Системы горячего водоснабжения:

На этапе проектирования систем горячего водоснабжения большое внимание следует уделять температуре воды, времени пребывания и удержания, материалу трубопроводов и обеспечению регулярного технического обслуживания систем для предотвращения роста микробактерий.

Все системы горячего водоснабжения подвержены риску заражения, но риск роста бактерий повышается в системах, где:

  • из-за низкого потребления возникают более или менее продолжительные застои теплой воды;
  • допускается образование биопленки внутри резервуаров и трубопроводов;
  • температура воды находится в диапазоне от 25 до 46 °C, что является идеальными условиями для роста бактерий легионеллы;
  • имеются тупиковые участки с отсутствием потока воды;
  • имеются осадок, ржавчина, накипь и шлам, являющиеся хорошим источником пищи для бактерий;
  • изоляция трубопроводов или резервуаров отсутствует или находится в плохом состоянии;
  • техническое обслуживание системы не осуществляется надлежащим образом.

Тем не менее температуру воды в резервуарах горячей воды всегда следует поддерживать на уровне 60 °C. Температура в сливных трубопроводах должна быть не ниже 55 °C. Если температура воды превышает 60 °C, в резервуарах и трубах происходит недопустимое образование накипи.

При проектировании системы горячего водоснабжения всегда следует учитывать возможность использования теплообменника для горячей воды вместо бака горячей воды. Теплообменник для горячей воды часто представляет собой пластинчатый теплообменник, который характеризуется отсутствием объема воды, в котором могли бы размножаться бактерии.

Другие источники:

Рост микробактерий является проблемой в системах горячего и холодного водоснабжения и градирнях, а также во многих других применениях в коммерческих зданиях, таких как питьевые фонтанчики, спа-центры, плавательные бассейны и системы увлажнения фруктов и овощей.

Для всех указанных ниже систем характерно, что бактерии легионеллы часто размножаются в воде, а взвеси частиц легко распространяются по всему окружающему пространству. Все системы должны быть оснащены эффективными системами обеззараживания воды, способными удалять биопленку и уничтожать свободные бактерии и прочие микроорганизмы.

  • Питьевые фонтанчики:

Питьевые фонтанчики в торговых центрах, аэропортах, гостиницах и парках развлечений подвержены риску размножения бактерий. Вода распыляется в воздух, и образуются переносимые по воздуху капли, которые свободно попадают в легкие посетителей. Температура воды в питьевом фонтанчике равна температуре окружающего воздуха в диапазоне 25–35 °C. При такой температуре бактерии легионеллы, а также прочие бактерии легко размножаются в воде и биопленке.

  • Спа-центры:

Бактерии легионеллы представляют собой особую проблему для гидромассажных ванн, так как вода в них имеет оптимальную температуру для размножения данного вида бактерий, а наличие грязи, омертвевших клеток кожи и т. д. от людей, пользующихся ваннами, дает бактериям пищу. Кроме того, трубопроводы циркуляции воздуха и воды обеспечивают большую площадь поверхности для роста бактерий. При перемешивании воды в спа-центрах образуются способные содержать бактерии легионеллы взвеси частиц, которые могут попадать в дыхательные пути посетителей этих центров.

  • Увлажнение фруктов и овощей:

Чтобы фрукты и овощи оставались свежими как можно дольше, во многих продуктовых магазинах и супермаркетах в воздух распыляется вода. Данная процедура не только снижает влажность и потерю массы фруктов и овощей, но также способствует их регидратации. Регидратация позволяет свежим продуктам восстанавливать влагу, уже потерянную со времени сбора урожая, что значительно продлевает срок годности фруктов и овощей.

Используйте программу поиска и подбора оборудования от компании Grundfos для обеспечения правильности выбора системы обеззараживания воды для борьбы с бактериями легионеллы в системе водоснабжения.

Как бороться с легионеллой в коммерческих зданиях

Загрузите наше руководство по применению с описанием мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности систем водоснабжения в коммерческих и жилых зданиях. В нем содержится информация о том, что такое легионелла, приведены данные об источниках легионеллы в коммерческих зданиях, а также показано, как обрабатывать эти источники с максимальной эффективностью.

Другие примеры успешных проектов

Прочитайте истории от клиентов об успешном использовании решений Grundfos.

Станьте экспертом всего за несколько кликов

Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.

Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.