Статья
Интеллектуальные насосы для циркуляции горячей воды в коммерческих зданиях
Проектирование оптимальной системы для циркуляции горячей воды
Ваша задача, которую необходимо решить:
В системах циркуляции горячей воды необходимо обеспечивать мгновенную подачу горячей воды сразу же после открытия крана. Традиционным решением является использование насоса с постоянной частотой вращения для обеспечения необходимого давления в трубопроводе циркуляции горячей воды. Как правило, насос работает с максимальной частотой вращения, и его расход регулируется дроссельным клапаном. Это приводит к высокому энергопотреблению и использованию насосов, которые не способны адаптироваться к изменениям в системе.
Наше решение:
Более эффективным решением для рециркуляции горячей воды является использование насоса с постоянным контролем температуры. Режим постоянного контроля температуры в насосе TPE3 всегда поддерживает на требуемом уровне температуру воды в кране и циркуляционном трубопроводе. В случае повышения температуры скорость вращения насоса снижается, а в случае понижения температуры насос увеличивает свою производительность. Это устраняет необходимость в использовании дроссельных клапанов для регулирования расхода насоса и предотвращает перелив, что ведет к значительной экономии энергии.
В городской больнице Виборга в Дании для поддержания высоких стандартов гигиены необходимо непрерывное снабжение горячей водой. Узнайте, как персонал и пациенты больницы получают горячую воду сразу же после открытия крана благодаря циркуляционному насосу Grundfos TPE3 с постоянным контролем температуры.
Интеллектуальное решение: насос с контролем температуры
Насос с фиксированной частотой вращения
Насос с постоянной частотой вращения обеспечивает мгновенную подачу горячей воды, но увеличивает потребление энергии
Для обеспечения немедленной подачи горячей воды по требованию устанавливается отдельный циркуляционный трубопровод. Традиционно для непрерывной циркуляции горячей воды используется насос с постоянной частотой вращения. В подобных применениях создается постоянное и чрезмерно высокое давление, поэтому для регулирования расхода насоса требуется использование дроссельного клапана. Это ведет к увеличению как капитальных затрат, так и энергопотребления.
Насос с регулированием температуры
Насос с регулированием температуры всегда обеспечивает соответствие производительности и нагрузки
Вместо использования дроссельного клапана для регулирования расхода насоса с фиксированной частотой вращения можно установить насос с контролем температуры, например MAGNA3 или TPE3. Режимы постоянного регулирования температуры данных насосов обеспечивают непрерывное поддержание температуры воды на требуемом уровне. В случае повышения температуры скорость вращения насоса снижается, а в случае понижения температуры насос увеличивает скорость вращения. Беспроводная технология и встроенные датчики обеспечивают бесперебойное управление и постоянное соответствие между производительностью и потребностью. Это позволяет снизить потребление энергии и сократить расходы на дроссельные клапаны.
Другие статьи и полезные сведения по этой теме
Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.
Связанные области применения
Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.
Сопутствующие продукты
Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.