Статья

Высокопроизводительные здания

Используя более эффективные насосные решения, можно значительно сократить мировое энергопотребление. А в результате оказывать положительное влияние на климат и способствовать сокращению выбросов. Также применение энергоэффективных насосных решений способствует повышению эффективности систем зданий и уровня комфорта в помещениях.

Зачем оптимизировать инженерные системы зданий?

Для борьбы с глобальным потеплением необходимо вдвое сократить мировые выбросы к 2030 году

По мере роста темпов урбанизации растёт и мировое энергопотребление и объёмы глобальных выбросов СО2. В настоящее время на насосы приходится значительная часть мирового потребления электроэнергии1.

Мировой спрос на охлаждение увеличился вдвое менее чем за 20 лет

По прогнозам, глобальное потребление энергии может вырасти почти на 25% к 20502 году. И только за последние десятилетия мировой спрос на охлаждение вырос почти в два раза, что делает его критически важным для перехода на электроэнергию, полученную из экологически чистых источников, и повышения энергоэффективности.

В коммерческих зданиях на системы ОВКВ приходится до 40% общего энергопотребления

Поскольку требуются всё более эффективные инженерные системы зданий, необходимо постоянно оптимизировать системы ОВиК с целью сокращения затрат, потребления и уменьшения объёмов выбросов. Тем не менее на системы ОВиК может приходиться до 40% от общего энергопотребления в зданиях3.

На системы ОВиК может приходиться до 40% от общего энергопотребления в зданиях. Энергоэффективные системы имеют решающее значение для сокращения затрат и энергопотребления. Grundfos iSolutions предлагает широкий спектр интеллектуальных продуктов, позволяющих упростить сложные системы и сократить эксплуатационные расходы, не жертвуя комфортом конечных пользователей. В нашем видеоролике вы узнаете подробнее о решениях Grundfos iSolutions для систем ОВиК.



Обычные проблемы

Сегодня ожидается, что коммерческие здания будут успешно функционировать в течение всего срока их службы. Тем не менее системы ОВиК в зданиях могут быть очень сложными, так как они часто состоят из множества автономных компонентов. Эти компоненты, как правило, должны работать вместе как интегрированная система, а это подразумевает значительный риск сбоя.

При составлении подробных схем и спецификаций проектировщики часто работают в условиях значительных ограничений по времени, что повышает риск ошибок в расчётах. Кроме того, используемые насосы часто слишком большого размера и работают при пиковой нагрузке, поэтому их производительность превышает требуемую. Это означает, что конструкция многих систем недостаточно эффективна из-за использования в ней неподходящих материалов, что приводит к низкой производительности систем ОВиК с высокими капитальными и эксплуатационными затратами.

Ввод в эксплуатацию и интеграция компонентов и (или) решений в систему управления зданием (BMS) являются заключительными мероприятиями до запуска системы ОВиК и её передачи клиенту. Тем не менее и на данном этапе возникают ошибки, эффективные методы работы не применяются, а процедуры не соблюдаются. Это может быть связано с тем, что у сотрудников нет должной подготовки или недостаточно времени для выполнения этой задачи. Или руководства по компонентам или решениям не содержат соответствующих указаний.

Кроме того, при проектировании и установке многие больше думают о капитальных, а не об эксплуатационных затратах. Со временем это может привести к увеличению затрат из-за нерегулируемой работы насосов или работы насосов в неэффективном режиме управления. Это может привести к проблемам малого перепада температур, что будет означать превышение фактического потребления энергии от данных проектных расчётов. В конечном итоге устаревшие системы, которые не эксплуатируются должным образом, приведут к плохому климату в помещениях и низкой удовлетворённости пользователей.

Возможности оптимизации

Сегодня на насосы приходится 10% энергопотребления в мире. И если бы все перешли на высокоэффективные насосные системы, мир мог бы сэкономить около 4% от этого показателя1. Именно поэтому оптимизация систем ОВиК имеет важное значение для борьбы с глобальным изменением климата и обеспечения более высокой эффективности систем в зданиях

Кроме того, крайне важно упростить систему и снизить операционные расходы, повышая при этом стоимость активов и уровень комфорта пользователей. Компоненты системы должны работать вместе как единое целое, создавая экосистему эффективных решений. Они должны быть просты в установке и эксплуатации и безотказно работать на протяжении всего срока службы здания. Кроме того, по мере повышения требований к энергоэффективности системы ОВиК должны быть высокопроизводительными и экологичными с точки зрения выбросов CO2, сводя к минимуму энергопотребление и потребности в техническом обслуживании.

Вы работаете с коммерческими зданиями?

ИСТОЧНИКИ

Источник1: Глобальные выбросы CO2 в результате производства электроэнергии составляют 12,5 ГТ (2010 г.), Перспективы развития мировой энергетики, 2012 г., Международное энергетическое агентство (МЭА)                                                                              https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

Источник2: Глобальный отчёт о снижении температуры; Международное энергетическое агентство, июнь 2020 г.    https://www.iea.org/reports/cooling

Источник3: Руководство по наиболее рациональным методам технического обслуживания и эксплуатации систем ОВиК для повышения энергоэффективности (январь 2012 г.), Совет австралийских правительств (COAG), страницы 36–37      https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF

Другие статьи и полезные сведения по этой теме

Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.