Научно-исследоват.работа

Параллельное подключение к котлу

Основной задачей параллельного подключения к котлу является обеспечение того, чтобы разница температур между верхней и нижней частями котла не была слишком высокой. Высокая разность температур может вызвать напряжение материала и, как следствие, сократить срок службы котла.

The boiler shunt pump circulates the water from the flow pipe into the return pipe or directly into the boiler. Max. temperature difference is approx. 10-20 °C. For certain types of fuel, very low temperatures can cause corrosion at the bottom of the boiler.

Grundfos поставляет серию циркуляционных насосов TPE и UPS с регулируемой частотой вращения, используемых в качестве питающих насосов с параллельным подключением к котлу для обеспечения максимальной безопасности и оптимальной энергоэффективности.

Станьте экспертом всего за несколько кликов

Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.

Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.