Статья
Лучший способ отведения бытовых сточных вод
Отведение бытовых стоков — это тот вопрос, над которым никто из домовладельцев не хочет серьезно подумать. В норме бытовые сточные воды должны отправляться в канализацию. Но иногда происходит переполнение канализационной системы с возникновением противотока, что может нанести ущерб имуществу и здоровью или заставить жильцов переехать в новый дом. При этом горизонтальное перекачивание сточных вод на большое расстояние может быть сложным и дорогостоящим процессом. К счастью, систему отведения бытовых сточных вод можно усовершенствовать.
Затопление помещения — основная причина возникновения противотока
С 1980 года частота наводнений и ливней в мире выросла на 50 %, в результате чего количество страховых исков о возмещении ущерба, причиненного водой, увеличилось на 72 % (а).
Затопление дома может повлечь за собой большой ущерб и серьезные последствия для домовладельцев — от потери имущества до необходимости переезда на период ремонта из-за появления плесени и вредной для здоровья атмосферы. Вдобавок к этому страховые компании зачастую не спешат оказать необходимую помощь, а иногда даже отказываются возместить убытки.
Малоэффективная система не решает проблему
Затопление может произойти по трем основным причинам: сильный ливень, разрыв труб или высокий уровень грунтовых вод. В большинстве случаев при затоплении помещения недостаточно оснащенная система водоотведения не может справиться с ситуацией.
Что снижает эффективность системы?
Неправильная защита от обратного потока — Обратный клапан, установленный ниже уровня канализации, не предотвратит затопление.
Отсутствует обратный клапан
Неправильный размер системы отведения сточных вод — Например, слишком маленький канализационный колодец не справляется с нагрузкой из-за сильного ливня.
Неправильный размер насоса — Например, слишком маленький насос не справляется с перекачиванием ливневых вод из-за сильного дождя.
Защита от затопления помещений и связанных с этим расходов
Мы предлагаем целый ряд насосных систем, которые помогут быстро и эффективно отводить сточные воды, защищая ваш дом от загрязнений и исключая расходы на очистку и ремонт помещений после затопления в размере до 70 000 евро (b).
Группа специалистов компании Grundfos занимается разработкой индивидуальных решений для отведения бытовых сточных вод. Вот некоторые из наших продуктов, способных справиться с любым объемом стоков, в реактивном и проактивном стационарном исполнении, с защитой от противотока:
- Модульная система Uno-Duo lift
- MULTILIFT
- UNILIFT CC для отведения воды до 3 мм
- В комплект Multi-box входит все необходимое оборудование
Транспортировка сточных вод на большое расстояние может быть сложной задачей
По закону система отведения бытовых стоков должна быть подключена к городской канализационной сети. Однако транспортировка сточных вод на большое расстояние в сельской или холмистой местности может быть сопряжена с целым рядом проблем. Если стоки не поступают в канализацию самотеком, как часто бывает на дачах или в домах нового микрорайона, то эффективного способа транспортировки сточных вод не существует. Средняя цена за правильное подключение к городской канализационной сети может доходить до 20 000 евро, а нарушение каких-либо условий влечет за собой значительные штрафы (c).
Компания Grundfos также поставляет проверенные решения для отведения сточных вод по горизонтали, которые отличаются низкой стоимостью монтажа и эксплуатации. Благодаря встроенной системе измельчения насос UNILIFT APG позволяет эффективно перекачивать сточные воды по вертикали и горизонтали, а также поднимать и транспортировать бытовые стоки в канализационную сеть независимо от места установки. UNILIFT APG предотвращает затопление, устраняет неприятные запахи и помогает сэкономить время и средства на монтаж.
Узнайте больше о требованиях к насосам для отведения бытовых сточных вод
Посетите наш сайт Ecademy, чтобы изучить ряд вопросов, связанных с перекачиванием чистой воды или бытовых стоков, удалением жидких отходов (даже с содержанием волокон) или отведением сточных вод, включая фекальные стоки.
Источники:
(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c
(b) Пример оценки при самом неблагоприятном сценарии, например в случае необходимости ремонта всего подвала, включая стены и внутреннее пространство, на основе www.xxxx
(c) Источники информации о средней цене:
- Дания: https://www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
- США: https://www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
- Германия: https://www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
- Штраф:https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ и средний размер штрафа в Дании за несоответствие системы отведения сточных вод.