Понимание роли подземных вод Неужели мы уничтожаем это ценный ресурс?
При условии бережного обращения подземные воды по сути являются возобновляемым природным ресурсом. Для устойчивого использования этого ресурса необходимо понимать состояние недр и различные риски для истощения запасов подземных вод. Узнайте мнение профессора Андерс Вест Кристиансен об угрозах истощения запасов подземных вод и о том, что можно сделать для решения этой проблемы.
Грунтовые воды — очень полезный ресурс.
При правильном обращенииони являются восполняемым источником воды как для орошения, так и для питья.
Но есть много неблагоприятных факторов для них.
Загрязнение и изменение климата — наиболее важные из них.
Изменение климата проявляется по-разному.
Но в целом сухие районы становятся суше, а влажные — более влажными.
Что касается грунтовых вод, самой серьезной проблемой является отсутствие осадков.
Это то, что мы видели во многих регионах мира,где засухи стали более продолжительными и экстремальными за последние десятилетия.
При этом дожди также стали более интенсивными.
Продолжительные периоды засухи приводят к снижению уровня грунтовых вод.
И любой дополнительный забор грунтовых вод для ежедневного использования или орошениятолько ускорит это естественное истощение.
Помимо глобальной проблемы безводья, дожди стали более разрушительными,препятствуя пополнению грунтовых вод.
Дело в том, что во время таких экстраординарных явлениймного воды стекает с поверхности земли в ручьи и реки,не успев просочиться внутрь и образовать новые грунтовые воды.
В других регионах, таких как Дания, изменение климата сказывается по-другому.
Здесь увеличился объем дождей в течение года.
Непосредственный результат — повышение уровня грунтовых вод.
В некоторых частях Данииуровень грунтовых вод поднялся до менее чем метра от поверхности.
Непосредственным следствием этого является то, что в случае сильного дождя,скорее всего, случится наводнение.
Причина в том, что накопительная емкость грунтаочень ограничена.
Еще одно влияние изменившегося климата — это распространение соленой воды.
По мере повышения общего уровня морясоленая вода будет глубже проникать в прибрежные водоносные горизонтыи тем самым вытеснять пресную воду.
Эти последствия можно смягчить,переместив точки отбора грунтовых вод вглубь суши.
Но с другой стороны, в этих прибрежных районах живет много людей,которые зависят от запасов пресной воды.
Изменение климата во многом влияет на наши запасы грунтовых вод.
Как ни посмотри, но эти процессы продолжаются,и мы только начали видеть все последствия.
Помимо изменения климата серьезной угрозой грунтовым водам выступает загрязнение.
Загрязнение проявляется во многих формах, таких как утечка с открытых свалокили пестициды, используемые в земледелии.
Часто грунтовые воды довольно старые.
Значит, может пройти несколько десятилетийпрежде чем мы увидим всю степень их загрязнения.
В Дании средний возраст грунтовых вод составляет около 50 лет.
То есть мы, скорее всего, увидим загрязнение наших грунтовых вод,хотя объекты, загрязняющие их, уже прекратили работу.
Чтобы решить или смягчить последствия изменения климата или загрязнения,нужны знания.
Знания о том, где находится вода.
Водоносный горизонт внушительный или нет?Есть соленая вода в нижних слоях?
Откуда идет пополнение запасов воды?
И есть ли поблизости источник загрязнения?
Многие из этих вопросов решаются при проектировании новых месторождений.
Мы стараемся собрать как можно больше информации,наносим на карту слои грунта,определяем зоны пополнения, чтобы увидеть возможные источники загрязнения.
Затем мы моделируем потоки воды, чтобы определить рациональный темп добычи.