Что важно учитывать при подборе насоса

Узнайте, какие параметры необходимо учитывать в процессе подбора насоса.

Процесс подбора насоса не должен быть сложным. Имея общее представление о том, что необходимо учитывать, вы сможете сделать правильный выбор.

Мы поможем вам с первым шагом. В этом учебном модуле мы расскажем вам о процессе подбора, чтобы помочь вам выбирать правильный насос для любой задачи. Давайте рассмотрим, что необходимо учитывать при выборе насоса.

В процессе подбора насоса необходимо учитывать целый ряд факторов, к примеру:

-      Источник воды — откуда она поступает.

-      Объем расхода воды — сумма всех точек водоразбора.

-      Общий напор — высота от источника воды до точки водоразбора.

-      Питание — какая мощность доступна для работы насоса?

-      И тип управления — ручной или автоматический?

Мы рассмотрим все эти факторы в первой части данного модуля.

Начнем с источника воды. Источники воды бывают разные, например наземные резервуары, подземные резервуары, реки, плотины/озера, скважины или водопровод.

После того как вы определили, откуда поступает вода, необходимо выяснить, является ли она питьевой или непитьевой, так как от этого будет зависеть ее возможная область применения.

Перейдем к расходу воды, обозначаемому Q. Расход — это количество жидкости, которое проходит через насос в течение определенного времени. Объем расхода — критический параметр: от него зависит подача определенного объема воды для определенной цели.

Как правило, расход измеряется в кубических метрах в час (м<sup>3</sup>/ч), литрах в секунду (л/с) или литрах в минуту (л/мин).

Чтобы выяснить, какой расход требуется в системе, необходимо сложить все ее отдельные элементы.

Напор, обозначаемый латинской H, измеряется в метрах и зависит от плотности перекачиваемой жидкости. Как было сказано ранее, напор демонстрирует, насколько высоко насос может поднять жидкость. Напор, который может создать насос, часто можно увидеть при покупке.

Далее — источник питания. Чтобы выбрать правильный двигатель для насоса, важно определить источник питания. К обычным источникам питания для бытового применения относятся:

-       Однофазное питание, подаваемое электросетевыми компаниями в любые дома, подключенные к электросети.

-       И генераторы, используемые в качестве резервных источников в отдаленных районах.

Редкие источники включают трехфазное питание, солнечную энергию и ветровые турбины.

Наконец, необходимо учесть систему управления насоса. Существует два способа управления насосом: ручное или автоматическое.

Как следует из названия, насосы, управляемые вручную, полностью ручные, в то время как насосы с автоматическим управлением оснащены механизмами, такими как реле давления, для включения и выключения насоса.

В оставшейся части данного модуля мы поговорим о важности правильного определения мощности.

Если насос недостаточно мощный, это приводит к следующим последствиям:

-       Насос не будет справляться с поставленной клиентом задачей

-       Давление насоса будет недостаточное

-       Насос будет обеспечивать недостаточный расход воды

-       Система будет неэффективной

-       Возрастает риск кавитации и отказа насоса

Можно было бы предположить, что лучше превысить мощность насоса во избежание этих рисков. Тем не менее чрезмерно мощный насос приводит к ничуть не лучшим последствиям:

-      Такой насос будет использовать больше энергии, чем необходимо

-      Он будет более шумным

-      Скорость потока воды будет выше, чем требуется

-      И насос может преждевременно выйти из строя, так как он работает далеко не с оптимальной эффективностью.

Как видите, недостаточная и чрезмерная мощность — довольно большие проблемы. Главное — найти баланс и точный типоразмер насоса для ваших задач. Но как это сделать? В этом нам поможет расходно-напорная характеристика насоса.

Прежде всего, чтобы понять кривую характеристик насоса, необходимо знать характеристики системы. Потому что кривая характеристик насоса по сути является кривой производительности показывающей расход (Q) и общий напор (H). Характеристики системы показывают потери давления в системе в зависимости от расхода.

Точки пересечения между характеристиками системы и кривой производительности насоса — это рабочие точки. 

Как только вы определите рабочую точку, рассчитав для этого необходимый расход и общий напор, вы будете знать, какой мощности должен быть ваш насос.

На этом модуль о подборе насоса заканчивается. Если вы хотите попробовать подобрать насос самостоятельно, перейдите в наш инструмент для подбора — Grundfos Product Center.

 

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 13 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый