Знакомство с основными типами насосов
Получите краткое представление о наиболее распространенных типах насосов и областях применения, в которых они используются.
В мире насосов существует ряд решений под разные потребности. В этом модуле мы предлагаем вам ознакомиться с двумя основными типами насосов и с некоторыми распространенными типами, доступными сегодня.
Давайте начнем. Наиболее часто используемым типом насоса сегодня является центробежный насос. В центробежном насосе жидкости транспортируются при помощи вращательной энергии, которую, как правило, создает мотор или электродвигатель.
Другой основной тип насоса — нагнетательный поршневой насос. В этом случае расход определяется скоростью насоса. Такие насосы лучше всего подходят для перекачки более вязких жидкостей, чем вода.
Итак, мы рассмотрели два основных типа насосов. Давайте взглянем на некоторые из наиболее распространенных типов.
К ним относятся:
- Насосы с торцевым всасыванием
- Рядные насосы
- Погружные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Струйные насосы
- Полупогружные насосы
- Насосы-дозаторы
- А также двухагрегатные насосы Давайте рассмотрим каждый из них.
Насос с торцевым всасыванием — самый распространенный тип центробежного насоса, используемый в различных отраслях промышленности. Он называется насосом с торцевым всасыванием, так как точка всасывания у него расположена на торце.
Такие насосы можно разделить на две группы: Небольшие насосы с торцевым всасыванием для бытовых систем водоснабжения И большие насосы с торцевым всасыванием для орошения земель, водоснабжения и промышленного применения У рядных насосов точки всасывания и нагнетания расположены в одном ряду, на что и указывает название.
Такие насосы часто используются в качестве циркуляционных, когда протекающую по трубам воду нужно подавать под давлением. Рядные насосы обычно применяются в системах циркуляции горячей или охлажденной воды в коммерческих зданиях.
Как следует из названия, погружные насосы предназначены для работы при полном погружении в воду вместе с двигателем. Погружные насосы используются как в бытовых, так и в коммерческих и промышленных областях применения.
Помимо ряда жидкостей, они также могут перекачивать твердые частицы. Многоступенчатый насос состоит из нескольких отдельных ступеней центробежного насоса, установленных на общем валу.
Многоступенчатые насосы идеально подходят для подводных скважин и для повышения давления или перекачки воды в районах со значительными перепадами высот.
В отличие от стандартных центробежных насосов струйные насосы оснащены эжектором и трубкой Вентури. Когда вода проходит через эжектор, скорость увеличивается, а давление падает, что создает эффект всасывания. Хотя это оптимальное решение для подъема всасывания на высоту до 6 метров, струйные насосы могут быть довольно шумными.
Струйные насосы обычно используются для бытового применения, например для повышение давления и орошения сада, или в простых коммерческих применениях. Перейдем к полупогружным насосам.
В отличие от погружных насосов в этом случае в жидкость погружается только сам насос, в то время как двигатель охлаждается воздухом. Полупогружные насосы идеально подходят для промышленного применения, например для станочной обработки, моющих систем и контроля температур.
Также существуют насосы-дозаторы. Они разработаны для поставки определенного количества вещества через нерегулярные промежутки времени. Есть три различных типа насосных механизмов с насосами-дозаторами: плунжерные, поршневые и диафрагменные.
Каждый из этих насосов относится к нагнетательным поршневым насосам. Насосы-дозаторы часто используются для промышленной водоподготовки, где требуется дозирование химических веществ, например в смесительных контурах.
Наконец, существуют двухагрегатные насосы. Несмотря на то, что они похожи на насосы с торцевым всасыванием, двухагрегатные насосы отличаются тем, что корпус, всасывающее сопло и нагнетательное сопло представляют собой единую камеру.
Кроме того, особая конструкция корпуса делает двухагрегатные насосы идеальным решением для использования в областях, где требуется высокий расход воды. На этом мы заканчиваем базовое знакомство с распространенными типами насосов.
Мы надеемся, что вы готовы погрузиться глубже в мир насосных решений.