Как выбрать подходящий перекачивающий насос

Узнайте о перекачивающих насосах и факторах, которые необходимо учитывать при выборе подходящего насоса для решения конкретной задачи.

При перекачивании воды из точки А в точку Б для создания необходимого напора и подъема требуется насос для повышения давления.

Как в случае использования в жилом здании одновременно нескольких резервуаров, когда нужно перекачивать воду из одного резервуара в другой, например из подземного резервуара в резервуар на крыше.

Перекачивающие насосы, как правило, размещаются на улице и должны быть прочными и устойчивыми к воздействию солнечных лучей, дождя, ветра и пыли. Перекачивающие насосы обычно, используются для наполнения резервуаров для хранения воды.

Скорее всего, вы хотите, чтобы эту задачу, можно было выполнять как можно быстрее, поэтому идеальным решением является насос с постоянной скоростью — в этом случае не стоит переплачивать за насос с регулируемой стоимостью.

Насос также должен включаться и останавливаться автоматически в зависимости от уровня воды в резервуаре — для решения этой задачи, как правило, используется поплавковый клапан.

Если максимальная точка водоразбора, Hmax, превышает пусковое давление, то насос никогда не включится, поэтому рекомендуется выбирать насос с дополнительным внешним входом, на который можно установить поплавковое реле.

Важно также учитывать, на каком расстоянии от дома и соседних домов установлен насос, и выбрать насос с соответствующим уровнем шума, работа которого не будет беспокоить жителей или соседей. Для перекачивания воды мы рекомендуем использовать установку SCALA2, насос JET или установку SCALA1 Grundfos.

SCALA2 может не только перекачивать воду из точки А в точку Б, но и отличается низким уровнем шума и устойчивостью к внешним воздействиям.

Однако данная установка имеет дополнительные расширенные функции, которые не требуются для простого перекачивания воды и являются напрасной тратой средств.

Установка SCALA2 и насос JET имеют регулируемое давление включения, а SCALA1 оснащена дополнительным внешним входом, на котором можно установить поплавковое реле для автоматического запуска насоса и наполнения резервуара, когда объем воды достигнет заданного уровня.

Установки SCALA1 и 2 подходят для монтажа на открытом воздухе и создают низкий уровень шума, а насос JET нужно устанавливать в укрытии или под навесом на некотором расстоянии от дома ввиду значительного уровня производимого шума.

И, наконец, SCALA1 может работать в режиме сдвоенного насоса для обеспечения более высокого расхода.

Чтобы узнать больше об установке SCALA2, насосе JET и установке SCALA1 Grundfos, посетите веб-сайт www.grundfos.com. 

Обзор курса

Модули
Модули: 6
Время завершения
Время завершения: 25 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый