Как выбрать насосную установку для водоснабжения из резервуара

Узнайте о решениях для повышения давления воды из резервуара для хранения и факторах, которые необходимо учитывать при выборе подходящего насоса для решения конкретной задачи.

Резервуары для хранения воды служат для создания запаса воды для бытовых нужд. Как правило, они используются в тех случаях, когда в населенном пункте отсутствует источник питьевой воды, скважинной воды мало или нет совсем, и если качество грунтовых вод очень низкое.

Резервуары для хранения воды также могут использоваться для создания запаса в дополнение к воде, забираемой из малопродуктивной частной скважины, а также для обеспечения аварийного, сезонного водоснабжения или подачи воды по мере необходимости.

Резервуары для хранения воды могут устанавливаться над уровнем земли или под землей. Это значит, что иногда насос повышения давления размещается над резервуаром и на входе создается отрицательное давление.

В этом случае насос должен быть самовсасывающим для обеспечения необходимого забора воды. Насос для повышения давления воды из резервуара для хранения, как правило, устанавливается вне помещения и должен быть устойчивым к воздействию солнечных лучей, дождя, ветра и пыли.

Уровень воды в резервуаре для хранения часто меняется, поэтому необходимо установить насос для повышения давления с защитой от сухого хода.

Поскольку в резервуары для хранения воды может попадать мусор и инородные предметы (например, грязь и листья), рекомендуется установить плавучий сетчатый фильтр, за счет чего мусор будет опускаться на дно, а верхний слой, откуда производится забор воды, останется чистым.

Для повышения давления воды из резервуаров для хранения рекомендуются следующие решения: насос JET, установка SCALA1 или SCALA2 Grundfos.

Насос JET выполняет основную задачу по повышению давления воды из резервуара для хранения и имеет функции самовсасывания и защиты от сухого хода. Однако этот насос следует размещать под навесом. Кроме того, во время работы он производит значительный шум.

Если оборудование устанавливается не в укрытии или близко к жилому зданию, рекомендуется выбрать установку SCALA1, которая характеризуется более низким уровнем шума и повышенной устойчивостью к воздействию температуры окружающей среды до 55 °C и давления до 8 бар.

Установка SCALA1 также имеет функцию календаря, которая позволяет планировать ее работу, что делает установку идеальным решением для повышения напора воды в системе полива сада. Установка SCALA2 имеет те же функции, что и SCALA1, кроме функции календаря.

Кроме того, данная установка обладает расширенными возможностями для поддержания идеального напора воды: насос имеет функцию уравнивания давления, благодаря которой в водопроводе поддерживается стабильное давление в любое время суток.

Чтобы узнать больше о насосе JET и установках повышения давления SCALA1 или SCALA2 Grundfos, посетите веб-сайт www.grundfos.com. 

Обзор курса

Модули
Модули: 6
Время завершения
Время завершения: 25 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый