Как выбрать подходящую насосную установку для подачи воды из неглубокой скважины

Узнайте о решениях для повышения давления воды из неглубокой скважины и факторах, которые необходимо учитывать при выборе подходящего насоса для решения конкретной задачи.

Неглубокие скважины — это скважины глубиной не более 8 метров. Для подачи воды в дом или сад над скважиной может быть установлен насос. При выборе насоса для перекачивания воды из неглубокой скважины самое главное — определить место установки насоса. Насос может быть погружен в воду или установлен на поверхности.

Последний вариант обладает таким преимуществом как простота монтажа, эксплуатации и обслуживания. Поэтому в данном модуле рассматривается преимущественно данный тип установки. Поскольку насос размещается над неглубокой скважиной с отрицательным давлением на входе, он должен быть самовсасывающим.

Мы также рекомендуем выбрать насос с обратным клапаном во избежание сброса воды обратно в скважину. Этот клапан может быть установлен на входе насоса или как нижний клапан на дне скважины.

Насосы для перекачивания воды из неглубоких скважин, как правило, устанавливаются вне помещения, поэтому они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать действие сложных внешних условий, таких как дождь, пыль и перепады температуры.

В установки, используемые для забора воды из неглубоких скважин, как правило, проникают пузырьки воздуха и грязь, поэтому настоятельно рекомендуется выбрать насос с надежной системой удаления воздуха, а также установить фильтр на входе для защиты насоса от грязи, которая может попасть в неглубокую скважину.

На тот случай, если неглубокая скважина иссякнет, рекомендуется выбрать насос с защитой от сухого хода для предотвращения его повреждения. Для повышения давления воды из неглубоких скважин рекомендуются следующие решения: установка SCALA2, насос JET или установка SCALA1 Grundfos.

Установки SCALA1 и имеют функции защиты от сухого хода и самовсасывания, а также оборудованы обратным клапаном. Однако мы все-таки рекомендуем дополнительно установить нижний клапан.

Насос JET имеет функцию самовсасывания и эффективную систему удаления воздуха. Насос с системой регулирования давления также имеет защиту от сухого хода. Однако насос JET не обладает достаточной прочностью для наружной установки, поэтому его необходимо размещать под навесом.

Обе установки SCALA1 и 2 идеально подходят для монтажа на открытом воздухе, при этом SCALA1 более эффективно справляется с удалением воздуха  и имеет функцию календаря, которую удобно использовать для полива сада.

Чтобы узнать больше о насосе JET и установках повышения давления SCALA1 или SCALA2 Grundfos, посетите веб-сайт www.grundfos.com. 

Обзор курса

Модули
Модули: 6
Время завершения
Время завершения: 25 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый