Как выбрать насосную установку для водоснабжения из емкости на крыше

Узнайте о решениях для повышения давления воды из емкости на крыше и факторах, которые необходимо учитывать при выборе подходящего насоса для решения конкретной задачи.

Если резервуар для хранения воды установлен на крыше дома, то требования, предъявляемые к насосу для повышения давления, немного отличаются от требований к насосам, используемым для повышения давления воды из резервуара для хранения, размещенного на уровне земли или под землей.

В некоторых случаях вода может под достаточным давлением самотеком поступать из резервуара на крыше без использования насоса. Однако, если давление воды в кранах слишком сильно падает, для увеличения напора может потребоваться насос для повышения давления.

Если насос для повышения давления установлен на крыше вместе с резервуаром для хранения воды, то вода может поступать из резервуара в дом под сильным давлением.

Во избежание повреждения труб или другой сантехники в доме, например унитазов, при выборе насосов для повышения давления воды из резервуаров для хранения необходимо учитывать максимальное давление или, как вариант, использовать насос с функцией регулирования давления.

Требования, предъявляемые к насосу, в значительной мере зависят от места его установки. Если насос размещен на крыше вместе с резервуаром, то он должен быть устойчивым к воздействию неблагоприятных внешних условий, таких как перепады температуры, ветер, дождь и пыль.

Это воздействие можно уменьшить, установив насос под крышей дома, но в этом случае он перемещается ближе к жильцам. По этой причине нужно выбирать насос, который производит меньше шума.

Как и в случае установки резервуаров для хранения воды над уровнем земли или под землей, в воде в резервуаре на крыше могут быть пузырьки воздуха, мусор и грязь, поэтому насос для повышения давления должен иметь эффективную систему удаления воздуха и желательно отдельный защитный фильтр на входе.

Аналогичным образом, вода в резервуаре на крыше может закончиться, если жильцы расходуют ее быстрее, чем резервуар наполняется, поэтому рекомендуется выбрать насос с функцией защиты от сухого хода.

Для повышения давления воды из резервуара на крыше мы рекомендуем использовать насос UPA и установки SCALA1 или SCALA2 Grundfos. Насос UPA идеально подходит для монтажа внутри помещения благодаря своей компактной конструкции.

Он устанавливается непосредственно на трубе и характеризуется низким уровнем шума. Однако он не способен выдержать воздействие внешних условий при установке вне помещения. Для наружного монтажа рекомендуется использовать установки SCALA1 или SCALAболее прочной конструкции.

При выборе SCALA1 необходимо учитывать давление на выходе установки. Установка SCALA2 имеет инновационную функцию, которая называется «идеальный напор». Эта функция позволяет выбирать давление воды для решения конкретной задачи, и насос будет автоматически регулировать давление на выходе с учетом заданного значения.

Благодаря относительно компактной конструкции и низкому уровню шума SCALAподходит для установки как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Данная установка оснащена самыми современными средствами для повышения давления воды из резервуара на крыше. Установки SCALA1 и SCALAимеют систему сигнализации об утечке, которая переключает насос в аварийный режим в случае обнаружения разрыва трубы.

Это предотвращает повреждение насоса, а также исключает ненужные запуски и остановы оборудования. Установки SCALA1 и SCALA2 также имеют функцию ограничения времени работы, которая предотвращает бесконтрольную работу насоса в том случае, если утечка из трубы воспринимается системой как потребление воды жильцами.

Максимальное время работы SCALAсоставляет 30 минут, а максимальное время работы SCALAзадается с помощью приложения Grundfos GO.

Чтобы узнать больше о насосе UPA и установках повышения давления SCALA1 или SCALA2 Grundfos, посетите веб-сайт www.grundfos.com 

Обзор курса

Модули
Модули: 6
Время завершения
Время завершения: 25 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый