Как выбрать подходящий насос для повышения давления водопроводной воды
Узнайте о решениях для повышения давления водопроводной воды и факторах, которые необходимо учитывать при выборе подходящего насоса для решения конкретной задачи.
В некоторых странах самой распространенной проблемой является низкий или нестабильный напор водопроводной воды. Это связано с изменениями объема потребления воды в течение дня.
Для стабилизации давления воды в доме, подключенном к городскому водопроводу, можно установить насос для повышения давления. Однако в некоторых странах повышать давление воды, поступающей непосредственно из водопровода, запрещено законом.
Вместо этого нужно установить резервуар для хранения воды, из которого вода с повышенным напором будет подаваться в дом или емкость на крыше. До установки насоса для повышения давления напрямую в городской водопровод, убедитесь, что это не запрещено местными законами.
Насосы для повышения давления водопроводной воды, как правило, размещаются внутри дома. По этой причине нужно выбирать насос с низким уровнем шума, работа которого не будет беспокоить жильцов. И даже в случае наружной установки рекомендуется выбирать насос с низким уровнем шума, чтобы не беспокоить соседей при включении насоса в ночное время.
Иногда давление водопроводной воды может быть очень высоким. Поэтому нужно выбирать насос, обладающий достаточной прочностью, чтобы справиться с давлением на входе и внутри насоса.
Кроме того, давление водопроводной воды сильно меняется в течение дня, поэтому целесообразно выбирать насос для повышения давления, который может не только увеличить давление воды, но и стабилизировать его, чтобы в водопроводе дома поддерживался постоянный напор воды в течение дня независимо от колебаний давления в городском водопроводе.
Рассмотрим следующий пример: Если давление в городском водопроводе составляет 2 бар, а насос может увеличить давление воды на 5 бар, то в сумме давление в системе составит 7 бар.
Это может стать проблемой, если насос не способен справиться с давлением более, например, 6 бар. Однако, если это насос постоянного давления, он создаст давление в соответствии с установленным значением.
В данном примере, если установленное значение насоса составляет 4 бар, то частота вращения насоса регулируется таким образом, чтобы увеличить напор на 2 бар, и в результате общее давление в системе составит 4 бар.
И последнее, но не менее важное. Насосы, используемые для повышения давления водопроводной воды, должны подходить для подачи питьевой воды.
Для повышения давления водопроводной воды рекомендуется выбрать насос JET и установку повышения давления SCALA1 или SCALA2 Grundfos.
Насос JET для повышения давления обеспечивает требуемый напор водопроводной воды, выдерживает давление до 6 бар и подходит для перекачивания питьевой воды. Однако из-за высокого уровня шума насос JET можно размещать только на открытом воздухе под навесом.
Установка SCALA1 производит меньше шума и подходит для установки внутри помещения, а установка SCALA2 характеризуется самым низким уровнем шума и обеспечивает повышение напора водопроводной воды, поддерживая постоянное давление в системе.
Чтобы узнать больше о насосе JET и установках повышения давления SCALA1 или SCALA2 Grundfos, посетите веб-сайт www.grundfos.com.