Чтение профиля нагрузки на кривой системы

Узнайте, как интерпретировать профили нагрузки для типичных областей применения насосов.

Определение профиля нагрузки вашей системы  — это важная часть процесса выбора насоса.  

Однако профиль нагрузки на самом деле имеет отношение не к кривой насоса,  а к кривой характеристик системы.  

Это связано с тем, что насосы с постоянной рабочей точкой скоро устареют.  

В этом модуле  мы покажем, как отказ от буферных емкостей и регулирующих клапанов,  а также популяризация частотно-регулируемых приводов  приведут к неравномерной нагрузке насосов при решении любых задач.  

Схема водопотребления в системе зависит от области ее применения.  

Например, в жилом доме  пик потребления горячей и холодной воды приходится на утренние часы,  когда все принимают душ,  а ночью, когда все спят, расход воды будет очень низким.  Другим примером является схема водопотребления  в системе кондиционирования воздуха в коммерческом здании,  которая зависит от тепловой нагрузки внутри здания.  

На это влияют другие факторы,  например количество людей в здании в определенное время,  климат,  изоляция здания,  ориентация здания относительно солнца,  освещение здания, а также  характеристики оборудования и охладителей.  В системе зонального орошения  схема водопотребления зависит от  типа культуры,  типа оросительной системы,  уровней осадков,  температуры окружающей среды, а также  уровня испарения и влажности.  И последний пример — промышленное предприятие,  где схема водопотребления может быть совершенно непредсказуемой и зависеть от  уровня производства,  количества смен в день, а также  водопотребления конкретной машины.  

Профиль нагрузки в любом из этих примеров можно установить,  рассчитав, сколько часов в день  наблюдается определенный расход воды в системе.  Получив профиль нагрузки,  можно смело переходить на grundfos.com и выбирать насос.  

Если у вас нет этой информации,  инструмент для определения размера на grundfos.com предоставит  неспецифический профиль нагрузки для многих областей применения.  

Самое важное, что следует учитывать при выборе насоса с переменным расходом,  — это то, что пиковый расход является разовым явлением.  

Поэтому крайне важно выбирать насосы,  которые имеют высокий КПД при более частом низком расходе.  

Это звучит парадоксально,  так как мы привыкли выбирать насосы с максимальным КПД при пиковом расходе.  

В результате мы получаем гораздо больший расход энергии, чем необходимо.  

На следующем примере мы покажем, как выбрать насос для водоснабжения  типового 13-этажного дома на 146 квартир.  Консультант провел мониторинг водопотребления в этом здании  и пришел к выводу, что 95 % времени  расход воды был менее 10 % от расчетного значения.  

Инструмент для подбора на Grundfos.com  поможет найти оптимальный вариант для решения конкретной задачи.  Сначала выберите пункты «Линейка насосов»,  «Hydro MPC»  и «Hydro MPC-E».  

Введите значения расхода и напора, а затем нажмите стрелку.  Прокрутите вниз и разверните пункт «Расчет стоимости жизненного цикла».  

Выберите «Стандартный профиль».  Это позволит инструменту подбора  использовать неспецифический профиль нагрузки для повышения давления.  

Ниже указаны дополнительные параметры.  

Выберите «пропорциональное давление» с нулевым снижением при низком расходе для  имитации контроля по «постоянному давлению нагнетания» и задайте ставку 0,3 %.  Нажмите кнопку «Начать подбор».  

Выберите лучший результат с наименьшей стоимостью жизненного цикла.  

Оранжевые кружки на кривой насоса  соответствуют рабочей точке на профиле нагрузки.  

Чем больше оранжевый кружок,  тем дольше насос будет работать в этой рабочей точке.  Оранжевая линия, пересекающая оранжевые кружки,  является кривой режима управления.  

Насос также можно выбрать с помощью индивидуального профиля нагрузки.  

Это опция для опытных пользователей.  

Для этого перейдите на стартовую страницу,  выберите пункты «Область применения», «Коммерческие здания» и «Повышение  давления воды в коммерческих зданиях».  Нажмите стрелку.  Выберите «Использование буферной емкости»  и введите значения в пунктах «Расход»,  «Геодезическая высота»,  «Потери на трение» и  «Давление нагнетания».  

В случае нашего профиля нагрузки мы не будем использовать потери на трение.  Прокрутите вниз и разверните пункт  «Редактировать профиль нагрузки»,  выберите «Профиль пользователя»  и «Прямой ввод Q/H».  Обратите внимание, что для этого параметра  предусмотрен коэффициент безопасности для максимального расхода 25 %.  Введите значения для профиля нагрузки.  

Разверните пункт «Конфигурация» и выберите  «2 насоса» без резервного насоса.  Нажмите кнопку «Начать подбор».  

Вы можете выбрать лучший продукт с наименьшей стоимостью жизненного цикла  или необходимую вам линейку продуктов.  Например, нам требуется Hydro MPC-E  с более низким расходом энергии.  

Профиль нагрузки имеет важное значение для оценки энергопотребления,  на основе которой можно сравнивать различные варианты насосов.  

Теперь вы сможете использовать полученные знания о профилях нагрузки  для выбора наиболее подходящих насосов.  

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Базовый