Как прочитать кривую характеристик насоса?
Получите общее представление о том, как читать различные аспекты кривой характеристик насоса.
Умение читать кривую характеристик насоса необходимо всем, кто работает с насосами.
Это упрощает выбор подходящего насоса для конкретной гидравлической системы.
В этом модуле мы покажем вам, как читать кривую характеристик насоса.
Давайте начнем.
Прежде всего, чтобы понять кривую характеристик насоса, необходимо знать характеристики системы.
Кривая характеристик системы отражает потери давления в системе в зависимости от расхода.
Точкой пересечения кривой характеристик системы и кривой производительности насоса является определенная рабочая точка.
Возьмем, к примеру, эту кривую производительности насоса Grundfos. Если в вашей системе необходимый расход составляет 140 м³/ч, а напор 6,3 метра, то кривая производительности показывает, что этот конкретный насос полностью отвечает данным требованиям.
С технической точки зрения он также будет соответствовать системным требованиям в любой другой точке пересечения кривых расхода и напора в области ниже кривой.
Однако выбор насоса слишком большого или слишком маленького размера может повлиять на производительность, поэтому нужно держаться как можно ближе к рабочей точке. Теперь давайте рассмотрим несколько общих кривых характеристик насоса, а именно: кривую QH; кривая ŋ; кривая P2; кривую NPSH.
Вместе эти четыре кривые хорошо характеризуют производительность конкретного насоса, поэтому мы рекомендуем включать их в один лист технических данных.
На кривой QH, которая измеряет расход и напор, мы видим высокий напор при низком расходе и низкий напор при высоком расходе.
После того как вы определили требования к вашему насосу, кривые расхода (Q) и напора (H) помогут вам определить габаритные размеры насоса.
В этом примере, как вы можете видеть, расход 71 м³/ч соответствует напору 42 м.
Кривая ŋ показывает КПД насоса. Общий КПД — это соотношение между гидравлической и подаваемой мощностью. На этом рисунке показаны кривые КПД только для одного насоса и для комплектного насосного агрегата соответственно. Стоит отметить, что КПД всегда ниже 100 %, так как подаваемая мощность всегда больше, чем гидравлическая мощность, из-за потерь в компонентах двигателя и насоса.
По этой же причине КПД комплектного насосного агрегата ниже КПД отдельного насоса.
Перейдем к кривой P2, которая отражает соотношение между потребляемой мощностью насоса и расходом.
Потребляемая мощность насоса определяет размер электроустановок, снабжающих насос энергией.
Потребляемая мощность также зависит от плотности рабочей жидкости.
Если плотность рабочей жидкости выше плотности, скажем, воды, то нужно использовать двигатели с соответственно более высокой мощностью. Как видно на графике, значение P2 увеличивается при повышении расхода. Наконец, существует такое понятие, как допускаемый кавитационный запас, или кривая NPSH.
Значение NPSH указывается в метрах, а не в кВт, благодаря чему нет необходимости учитывать плотность различных рабочих жидкостей. NSPH описывает условия, связанные с разрушительным действием кавитации. И здесь на помощь приходит кривая NSPH.
Чтобы оценить безопасность работы насоса в системе, нужно знать NPSH для максимального расхода и температуры в пределах рабочего диапазона.
Рекомендуемый минимальный запас прочности составляет 0,5 м, но в вашем случае может потребоваться и более высокий запас прочности. Конструкция насоса также влиет на то, как выглядит кривая производительности насоса.
Существуют как плавные, так и крутые кривые характеристик насоса.
Плавные кривые имеют место при небольшом изменении напора, что приводит к значительному изменению расхода, как показано на этом графике.
С другой стороны, крутые кривые имеют место при небольшом изменении напора и расхода, как показано здесь.
На этом мы завершаем наш модуль о чтении кривых характеристик насосов.
Мы надеемся, что вам было интересно!