Особенности и преимущества насосов Grundfos для систем перекачки воды на солнечных батареях

Получите полное представление о преимуществах насосов Grundfos для систем перекачки воды на солнечных батареях, а также подробно ознакомьтесь с погружным насосом SQflex и поверхностным насосом CRflex.

Grundfos производит различные продукты для систем перекачки воды на солнечных батареях. В этом учебном модуле мы расскажем вам об основных особенностях и преимуществах продуктов Grundfos, используемых в системах перекачки воды на солнечных батареях.

В центре нашего внимания сегодня будут погружной насос SQFlex, поверхностный насос CRFlex и двигатель MGFlex. Мы также кратко ознакомимся с солнечным инвертором RSI. Для равномерного освоения этого модуля мы будем рассказывать о каждом продукте по порядку. Начнём с изучения насоса SQFlex.

Grundfos SQFlex — это серия погружных насосов со встроенным приводом, позволяющим использовать их в системах перекачки воды на солнечных батареях и системах резервного электроснабжения. Это, безусловно, самый популярный продукт Grundfos, приобретаемый для обустройства систем перекачки воды на солнечных батареях.

Серия насосов SQFlex отличается своей экологичностью и способностью эффективно использовать солнечную и ветровую энергию. В серию входят как насосы с винтовым ротором, так и центробежные насосы. Если говорить кратко, то насосы с винтовым ротором предназначены для напора не ниже среднего и расхода не выше среднего.

Центробежные же насосы используются в системах с очень низким напором и высоким расходом. Давайте более подробно рассмотрим насос SQFlex. Во-первых, он обладает встроенной электроникой.

Сюда относятся частотно-регулируемый привод, система защиты двигателя и датчик сухого хода. Частотно-регулируемый привод, например, преобразовывает постоянный ток от солнечных батарей в переменный ток для работы насосов.

Встроенная электроника позволяет SQFlex обрабатывать переменный и постоянный токи, а также обеспечивает легкую установку насоса, так как для использования насоса в базовом режиме работы внешние компоненты не требуются.

Тем не менее есть возможность использовать внешние блоки управления, что лишний раз доказывает гибкость насосов SQFlex. Благодаря встроенной электронике SQFlex становится не просто обычным насосом, а полноценной интеллектуальной системой.

Еще одним преимуществом являются низкие эксплуатационные расходы — все благодаря использованию солнечной энергии. Добавьте к этому низкую потребность в обслуживании и вскоре вы заметите, что общие затраты за срок службы будут значительно ниже, чем у других систем водоснабжения. Это еще раз демонстрирует экономическую эффективность систем перекачки воды на солнечных батареях.

Насос SQFlex предназначен как для непрерывной, так и переменной работы. Его можно использовать для разных задач. Лучше всего он подходит для подачи воды в удаленные районы, но может использоваться и в коммерческих зданиях, таких как школы или больницы, а также на фермах, в прудах, озерах и заповедниках.

Представьте, что вы продаете насос SQFlex, работающий на солнечной энергии, фермеру, которому нужно обеспечить водой свой скот. Расположение, глубина до поверхности воды и объем необходимой воды не имеют значения — SQFlex можно настроить под любые потребности.

Таким образом, фермер получает решение, созданное специально для его сферы деятельности, и может быть уверен в надежности системы водоснабжения. Кроме того, встроенные защита двигателя и защита от сухого хода избавят фермера от переживаний относительно надежности работы насоса и подарят ему душевное спокойствие.

Далее переключимся на поверхностные насосы, а именно Grundfos CRFlex. В связи с этим мы покажем вам, как двигатель Grundfos MGFlex использует солнечную энергию для задач, в которых обычно используется насос CRFlex. Двигатель MGFlex был разработан Grundfos специально для использования с поверхностными насосами, входящими в системы на солнечных батареях.

Его интегрированный частотно-регулируемый привод позволяет высокопроизводительному двигателю с постоянными магнитами работать в широком диапазоне скоростей. Благодаря этому двигатель MGFlex обеспечивает поверхностный насос CRFlex мощностью, достаточной для обслуживания отдаленных сельских районов, в том числе для орошения земель, подачи воды скоту и водоснабжения деревень.

Но он также может работать с насосами CRFlex и в жилых домах в сельской местности или в городах. Подходящие области применения в этом случае будут включать применение во внутренних системах повышения давления, обеспечение стабильного давления в кране или даже использование в бассейнах.

Во многих отношениях преимущества CRFlex с двигателем MGFlex повторяют преимущества насоса SQFlex. Например, его можно настроить индивидуально под любую область и условия применения, то есть это решение из категории «подключай и качай», что также гарантирует и простоту установки. Встроенные функции защиты избавляют от необходимости в постоянном техническом обслуживании.

И, наконец, расходы на его эксплуатацию очень малы, и вы получаете высокопроизводительный насос по низкой цене. Кроме того, MGFlex является универсальным продуктом, который можно подключить к множеству разных типов насосов. Наконец, давайте кратко ознакомимся с солнечным инвертором RSI.

RSI представляет собой внешний привод, предназначенный для преобразования постоянного тока от солнечной батареи в переменный ток для работы насоса. Он создан для работы с широким спектром погружных и поверхностных насосов. Системы перекачки воды на солнечных батареях, в которых есть инвертор RSI, могут работать с насосами Grundfos c мощностью до 37 кВт.

RSI — одна из последних новинок Grundfos. Этот инвертор можно использовать и с новыми установками на солнечных батареях, и с существующими системами перекачки воды. Кроме того, его очень легко установить и настроить под насос Grundfos, например SP, CR или NB/NK: это займет меньше пяти минут.

Это демонстрирует гибкость и непревзойденную простоту решения. Все, что вам нужно сделать, это подтвердить тип используемого двигателя, после чего ваш RSI начнет свою работу. На этом мы заканчиваем обзор основных особенностей и преимуществ погружного насоса Grundfos SQFlex, поверхностного насоса CRFlex, двигателя MGFlex и инвертора RSI. Давайте еще раз пройдемся по преимуществам.

Насосы SQFlex и CRFlex обладают схожими преимуществами. Оба продукта обеспечивают надежное водоснабжение, просты в установке и обслуживании и, самое главное, гарантируют ежедневную экономичную работу насосов.

MGFlex — это универсальный двигатель, который обеспечивает поверхностные насосы, работающие за счет солнечной энергии, такие как CRFlex, необходимой мощностью для использования в различных областях применения.

Солнечный инвертор RSI — это дополнительный компонент для насосов SQFlex и CRFlex. Его можно подключить к множеству различных насосов Grundfos, что говорит о его гибкости.

Таким образом, система на солнечных батареях, в которой используется какой-либо из перечисленных продуктов Grundfos, не только обеспечивает надежность работы, но и является энергоэффективным и экономичным решением.

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 25 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний