Роль насосов в системах централизованного теплоснабжения

Узнайте, что на самом деле происходит в мире централизованного теплоснабжения и почему насосы играют в нем главную роль.

Система централизованного теплоснабжения — это энергоэффективное решение, которое при правильном использовании становится еще и самым экологичным. Но как же это работает на самом деле?

И как энергия транспортируется из точки А в точку Б? Во-первых, для правильной работы системы централизованного теплоснабжения нужно несколько насосов.

Их задача сделать так, чтобы вода попала с центральной электростанции в отдельные дома самым энергоэффективным и надежным способом. В этом задании мы подробно рассмотрим работу теплоэлектростанции, или ТЭЦ.

Наше путешествие начинается здесь. Мы разберем по шагам весь процесс преобразования насосами энергии в нагретую или охлажденную воду. Каждый шаг мы рассмотрим подробно, поясняя важность каждого из насосов.

Начнем с вышеупомянутой ТЭЦ. Здесь с помощью топлива, например биомассы, солнечной или ветровой энергии и многих других ресурсов вырабатывается энергия для централизованного теплоснабжения.

С этого процесса начинается путешествие воды к домам потребителей и промышленным зданиям. После того как воду откачают на подстанции, ее наконец-то можно будет распределять по домам для дальнейшего нагрева и регулировки температуры в помещении.

В этом примере мы описываем процесс выработки энергии на ТЭЦ. Процессы в системе централизованного теплоснабжения будут идентичны, но тип задействованной электростанции не будет играть никакой роли.

Каждый насос на этом пути — важнейший элемент оборудования, составляющего систему централизованного теплоснабжения.

Совместная работа насосов делает систему централизованного теплоснабжения самым экологичным, энергоэффективным и экономичным решением для устранения проблем энергопотребления.

Все начинается с центральной станции. Главные насосы центральных станций — это самое сердце системы централизованного теплоснабжения.

Их задача — распределять огромное количество воды по системе распределения. Так как вода проходит огромные расстояния, насосы должны быть крепкими и надежными и служить как можно дольше.

Перед тем как распределять воду, очень важно сделать так, чтобы ее качество соответствовало установленным стандартам. Чтобы гарантировать такое качество, воду нужно постоянно фильтровать.

Насосы поточной фильтрации рециркулируют примерно 10 % всей воды через сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр, как правило, расположен возле регулирующих клапанов и помогает удалить различные примеси, такие как мусор и другие материалы, которые могут попасть в трубы.

Удаление примесей имеет большое значение, так как оно предотвращает снижение производительности системы. Котельные насосы с параллельным всасыванием поддерживают производительность системы, рециркулируя воду в котле.

Таким образом, насосы не допускают слишком большой разницы температур между верхней и нижней частями котла. Это снижает риск образования конденсата, что очень важно при работе с неустойчивыми к нему котлами.

В худшем случае конденсат может вызвать образование ржавчины и сократить срок службы системы. Котельный насос с параллельным всасыванием помогает избежать таких проблем, значительно продлевая срок службы оборудования.

Тепловые насосы позволяют быстро выполнить запуск и надежно защищают котлы. Они обеспечивают равномерную подачу воды через котел, даже когда тот находится в режиме ожидания. Тем самым система может мгновенно возобновить работу без необходимости вновь нагревать перед этим воду.

Температура отработанного газа может сильно влиять на общую производительность котла. Установка экономайзера между котлом и вытяжной трубой позволит следить за отработанным газом.

Благодаря этому вы будете уверены, что вся поглощенная энергия используется эффективно. Экономайзер для отработанного газа позволит снизить расходы на топливо до 15 %. На данном этапе вода, путь которой мы прослеживаем еще с центральной станции, подбирается к финишной прямой.

Распределительные насосы транспортируют воду от подстанций к отдельным потребителям, и вы глазом моргнуть не успеете, как радиаторы заполнятся горячей водой, а в доме можно будет регулировать температуру. Чтобы отправить воду в отдаленные районы, насосы можно установить еще дальше в системе.

Это поможет снизить давление в ней. Важно также установить смесительный контур. Он контролирует расход и температуру в системе централизованного теплоснабжения, чтобы удовлетворить требования потребителей относительно температуры, а также использовать экологичные источники энергии на определенных участках сети.

Вместе все эти фазы образуют эффективную систему централизованного теплоснабжения и наглядно демонстрируют, почему будущее энергетики стоит именно за такими системами.

Давайте последний раз взглянем на возможности и преимущества каждого типа насосов: Главный насос: Перекачивает воду в распределительные пункты.

Котельный насос с параллельным всасыванием: Рециркулирует воду и уменьшает образование конденсата.

Насос поточной фильтрации: Удаляет все примеси из рециркуляционной воды.

Тепловой насос: Обеспечивает быстрый запуск и надежную защиту котла.

Экономайзер для отработанного газа: Остужает отработанный газ, снижая затраты на топливо до 15 %.

Распределительный насос: Распределяет энергию по отдельным домам. 

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний