Как интегрированные решения для систем отопления, вентиляции и холодоснабжения повышают их производительность
В этом модуле вы получите информацию о способах оптимизации производительности систем отопления, вентиляции и холодоснабжения и решениях для повышения энергоэффективности здания. Вы узнаете, почему рентабельность системы с применением смесительного узла Grundfos MIXIT на 25 % превышает другие традиционные решения.
Знаете ли вы, что почти все коммерческие здания не соответствуют общепринятым международным нормативам по выбросам углерода и что только 2 % новых коммерческих зданий обладают заявленными в проектно-сметной документации характеристиками?
Любой компании, которая когда-либо выполняла строительные проекты, известно, что времени и средств всегда уходит намного больше, чем было запланировано, и что инженерные системы здания работают не так, как ожидалось.
Вследствие этого может потребоваться регулировка и оптимизация инженерного оборудования здания после сдачи здания в эксплуатацию.
В этом модуле мы расскажем вам об оптимизации производительности вашей системы отопления, вентиляции и холодоснабжения и о решениях для повышения энергоэффективности оборудования.
Энергоэффективность и эксплуатационные характеристики являются ключевыми показателями практически любого здания. Коммерческие здания должны эффективно функционировать в течение всего срока службы. Поэтому системы отопления, вентиляции и холодоснабжения должны быть разработаны, смонтированы и введены в эксплуатацию в соответствии с передовыми практиками и с использованием наиболее эффективных технологий.
В настоящее время все больше внимания уделяется энергоэффективности и соблюдению нормативных требований, поэтому системы отопления, вентиляции и холодоснабжения требуют постоянной оптимизации с целью снижения затрат, потребления ресурсов и объема выбросов. Эти задачи стоят перед всеми, кто занимается проектированием, строительством и эксплуатацией коммерческих зданий.
Но сначала давайте рассмотрим одну из проблем, которая, по нашему мнению, является важной с точки зрения повышения эффективности инженерных систем, — уровень сложности и время, необходимое для выбора подходящих компонентов.
Эту задачу не всегда возможно выполнить должным образом, поскольку спроектировать систему, которая включает различные компоненты от разных поставщиков, довольно сложно. Кроме того, каждый компонент необходимо подбирать отдельно, а также должен быть обеспечен определенный уровень совместимости, чтобы компоненты могли бесперебойно работать все вместе в составе одной системы.
Строительство систем отопления, вентиляции и холодоснабжения с использованием компонентов от нескольких поставщиков может быть сопряжено с различными сложностями и не обязательно является экономичным решением. Это также может означать, что новые системы не внедряются, даже если они более экономичные и энергоэффективные.
Но что, если бы у вас появилась возможность избежать трудоемкой и сложной задачи по подключению отдельных компонентов?
Комбинированное решение на основе смесительного узла MIXIT от Grundfos избавит вас от необходимости покупать, перевозить и производить сложную сборку отдельных компонентов. Это полностью готовое к использованию решение, которое прошло все заводские испытания, запускается в эксплуатацию по принципу «подключи и работай» сразу же после установки, занимающей минимум времени.
Смесительный узел MIXIT оптимизирует производительность и энергоэффективность вашей системы отопления, вентиляции и холодоснабжения. Вы получаете выгоду благодаря:
— экономии времени на подбор подходящих компонентов: узел MIXIT заменяет собой более 10 отдельных компонентов;
— возможности выбора работы в режиме 2-ходового или 3-ходового клапана, независимого от давления;
— снижению риска, связанного с обеспечением совместимости компонентов системы и качества системы;
— снижению уровня сложности задачи за счет выбора Grundfos как поставщика комплексных услуг и единственной точкой контакта; а также
— приобретению качественных компонентов, которые прошли заводские эксплуатационные испытания.
Благодаря существенной экономии, достигаемой за счет внедрения MIXIT от Grundfos, вы получаете:
— экономию времени на подбор подходящих компонентов до 20 %; и
— решение, рентабельность которого на 25 % превышает данный показатель других стандартных решений.
На этом мы завершаем модуль по оптимизации производительности систем отопления, вентиляции и холодоснабжения и повышению энергоэффективности зданий.