Замените насос системы отопления сейчас и сэкономьте до 15000 тенге в год без потери комфорта.

Пришло время заменить старый насос на более энергоэффективный. Вы готовы?

Во времена климатических изменений и стремительного роста цен на электроэнергию экономия более чем разумна. Но многие способы экономии энергии требуют ограничений и потери комфорта в повседневной жизни, таких как принятие холодного душа, отключение отопления или пребывание в темноте по вечерам. Это сложный путь экономии!      

Но есть и другой путь. Например, заменить один из самых больших потребителей электроэнергии в доме – насос системы отопления. Эта мера экономии имеет три преимущества: она работает немедленно, окупается в очень короткие сроки и не связана с потерей комфорта. 



Два убедительных довода о замене насосов

Вы значительно сэкономите на расходах. Это связано с тем, что старые насосы для систем отопления обычно постоянно работают на полную мощность и потребляют больше энергии, чем такие энергопотребители, как холодильник или электроплита. При нынешних ценах на электроэнергию реально сэкономить до 15000 тенге в год.

Они уменьшают негативное воздействие на климат. Современный циркуляционный насос всегда адаптируется к фактическим потребностям и является значительно более экономичным. Таким образом, домовладельцы могут сократить потребление энергии и связанные с этим выбросы примерно на 85%.


 

и разумно экономьте энергию

Высокоэффективные насосы вместо старых электропотребителей

Современные отопительные насосы меняют ситуацию. Старые устройства обычно имеют только один уровень мощности и не адаптируются к фактическому спросу. В результате их годовое потребление часто составляет 400-600 кВт/ч. Новейшие высокоэффективные насосы, напротив, автоматически и непрерывно адаптируются к потребностям отопления и в итоге уменьшают счет за электроэнергию потребляя только 50-100 кВт/ч. В среднем это составляет от 80 до 90 % экономии.

Управляемые затраты – быстро амортизируемые

При нынешней цене на электроэнергию ежегодная экономия может составить до 15000 тенге. При расчете на средний срок службы в 15 лет экономия достигает 225000 тенге. Кроме того, современный насос более энергоэффективен, а это значит более экологичен, так как сокращает потребление энергии и связанные с этим выбросы примерно на 85%.

Сэкономить еще больше? С помощью гидравлической балансировки! 

Однако ваша система отопления может предложить еще больше возможностей для экономии. Это связано с тем, что многие системы не отбалансированы. Это означает, что радиаторы, расположенные близко к котлу, получают слишком много тепла, а расположенные дальше – слишком мало. Так теряется энергия. При гидравлической балансировке вся система идеально отрегулирована, благодаря чему потребляется на 15% меньше энергии и одновременно повышается комфорт проживания. Современные отопительные насосы, такие как ALPHA2, позволяют монтажнику выполнять гидравлическую балансировку инновационным способом благодаря встроенной функции балансировки.

Поступайте по-умному – экономьте энергию, заменяя насосы

Метод, не требующий усилий, с небольшими инвестициями и большим (КПД) выигрышем.

Вы хотите начать экономить? 

Все, что вам сейчас нужно для вашего проекта экономии, – это компетентные специалисты, которые смогут правильно подобрать насоссное решение именно для ваших нужд. Наверняка такие найдутся рядом с вами. Воспользуйтесь удобным поиском наших ближайших магазинов и найдите компетентного специалиста, который направит вас на путь экономии! 

Насос для экономии денег: ALPHA2

Компания Grundfos предлагает высокоэффективный циркуляционный насос Alpha2 с регулируемой скоростью для малых и средних зданий. Он отличается простотой установки и эксплуатации. Кроме того, он поддерживает функцию гидравлической балансировки. С помощью смартфона и специального приложения монтажник может дополнительно оптимизировать отопительный контур и тем самым сделать его еще более экономичным.