Новости

Компания Grundfos выступила официальным спонсором Всемирных игр кочевников – 2016

Миссия игр – возрождение и сохранение исторического
культурного наследия цивилизации кочевых народов мира.

Цели проведения игр:

  • Показать всему миру величие кочевой цивилизации
  • Показать всему миру ценности, культуру и быт каждого этноса кочевого мира
  • Возможность увидеть кочевые виды спорта в их первозданном виде
  • Возможность увидеть все богатство жизни, быта, культуры кочевых народов мира

На Всемирные игры приглашены:

  • главы государств и правительств;
  • видные деятели культуры и науки;
  • спортсмены из более чем 20 стран мира;
  • представители СМИ из более чем 20 стран мира с возможностью трансляции игр на аудиторию до 500 млн человек.

Программа игр включает:

  • грандиозные церемонии открытия и закрытия;
  • зрелищные спортивные состязания по 23 видам этноспорта; 
  • культурно-массовые мероприятия в живописном ущелье «Кырчын» и на ипподроме города Чолпон-Ата;
  • культурно-массовые мероприятия и вечерние концертные программы; 
  • научную конференцию «Цивилизация кочевников: историческое наследие и современность»; 
  • показательные выступления, народные и этнические игры стран мира.

В этом году на Всемирных играх кочевников будут представлены 23 вида спорта, в которых примут участие спортсмены из 19 стран: Азербайджана, Австрии, Афганистана, Белоруссии, Бразилии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Монголии, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Швеции, Южной Кореи. 
Построен новый многофункциональный ипподром, и развернут юрточный городок в урочище «Кырчын», который состоит из более чем 200 юрт, в которых будет продемонстрирована самобытная культура кочевых народов. 

ОсОО "CIC" в партнерстве с компанией «Grundfos» и компанией «Grupart» выступают официальными спонсорами данного мероприятия. В качестве поддержки предоставлено и введено в эксплуатацию энергоэффективное насосное оборудование для систем водоснабжения, пожаротушения и канализации ипподрома, а также для системы водоснабжения юрточного городка в ущелье «Кырчын».

  • Оборудование Grundfos для ипподрома:

Система водоснабжения

1.      Погружные скважинные насосы Grundfos SP с сопутствующей автоматикой, установленные для перекачивания чистой воды. Вариант монтажа может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали EN 1.4301 (AISI 304), которая обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Электродвигатель представляет собой погружной двигатель в герметичном исполнении, сочетающий в себе надежность и высокий КПД. Автоматическое управление позволяет эксплуатировать насос в режиме наивысшего КПД, при этом эффективно используя потребляемую энергию.

2. Бактерицидная установка ультрафиолетового облучения для обеззараживания воды.

Система пожаротушения

Консольно-моноблочные насосы NB со шкафом управления и необходимыми комплектующими. Благодаря своей конструкции насосы обеспечивают надежную подачу воды и не требуют регулярного сервисного обслуживания. Конструкция насоса имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съемной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов. Шкаф управления обеспечивает работу пожарной установки и задвижек как в автоматическом режиме, так и в ручном.

Система канализации

Канализационные насосы SEV  с сопутствующей автоматикой и комплектующими позволяют откачивать сточную воду до 280 л/с. Конструкция насоса разработана для периодической и непрерывной эксплуатации. Закрытая система охлаждения двигателя, не требующая технического обслуживания, обеспечивает возможность использования насоса при установке в погруженном положении или «сухой» установке. Эффективное рабочее колесо SuperVortex обеспечивает проход длинных волокон и твердых частиц диаметром до 80 мм и подходит для сточных вод с содержанием нерастворенных частиц до 5%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя для технического обслуживания и осмотра без применения специальных инструментов. Шкаф управления обеспечивает полную защиту двигателя насосов от различных отклонений в электрической сети и обеспечивает автоматическое регулирование и подстройку под существующую схему работы.

  • Оборудование Grundfos для юрточного городка в ущелье «Кырчын»:

Система водоснабжения

1.      Установлена уникальная мобильная система, которая позволяет снабжать юрточный городок горной водой. Система состоит из скважинных насосов SQE, работающих от солнечных панелей. Насосы погружены в горную реку Кичи Ак-Суу и могут подавать воду расходом до 12 м3/ч на протяженность более 4 км. Солнечные панели обеспечивают систему энергией, получаемой от солнца. Данные установки полностью автоматизированы и независимы от неисправностей в электросети или полного отсутствия электроэнергии, что позволяет использовать их в местах, где нет доступа к электрическим сетям. Благодаря уникальной конструкции установки могут работать от любых источников энергии постоянного или переменного тока, обеспечивая постоянный доступ к питьевой воде. Система проста в эксплуатации, а ее монтаж осуществляется всего за 2 дня. 

2.  Бактерицидная установка ультрафиолетового облучения для обеззараживания воды.

Всемирные игры кочевников – самый масштабный международный проект Кыргызской Республики!

 

Слоган игр: «ЕДИНЫ СИЛОЙ! ЕДИНЫ ДУХОМ!»

http://www.worldnomadgames.com/ru/page/Ob-Igrakh/