Новости
GRUNDFOS SQ Flex в качестве демонстрационной модели для студентов
17-сен-2015
GRUNDFOS SQ Flex – экологичное решение для систем водоснабжения, а в случае музея – демонстрационный фонтан, работающий от солнечной энергии посредством накопления воды в заполненном резервуаре. Основной целью подарка стало желание продемонстрировать студентам работу инновационных мировых систем не на картинках и в книжках, а на практике. GRUNDFOS SQ Flex применяет магнитный двигатель, который обеспечивает эффективное использование природной энергии. Насосная система предлагает отличное решение для водоснабжения в отдельных областях, где ощущается нехватка воды, а энергообеспечение отсутствует или ненадежно. Еще в 2004 году в рамках проекта ПРООН в Кыргызстане были установлены более пятидесяти систем GRUNDFOS SQ Flex во всех регионах Кыргызстана. В селах не было доступа к электричеству и питьевой воде, жителям приходилось преодолевать от 4-7 км в день для набора питьевой воды. Солнечные панели и воздушные турбины GRUNDFOS SQ Flex адаптированы к погодным особенностям регионов и работают от энергии солнца, это позволило добывать воду из скважин, не нуждаясь в постоянном электроснабжении.
Области применения
Система SQ Flex применяется для постоянной и временной эксплуатации, особенно удобно ее использовать для водоснабжения удаленных объектов, таких как:
- поселки, школы, больницы, коттеджи и т. д.;
- фермы;
- водопои для скота;
- поливные поля и теплицы;
- охотничьи заказники;
- водопои диких животных;
- охраняемые природные территории;
- использование поверхностных вод;
- установка насоса на понтонах для водоснабжения из прудов и озер.
Идея водного музея зародилась еще в 2011 году у представителей общественного объединения «Акмена». С 2012 года поддержку оказывали Центр ОБСЕ, программа малых грантов ГЭФ/ПРООН, GRUNDFOS и ОсОО CIC, а также ряд других представителей частного сектора. С Кыргызским национальным аграрным университетом (КНАУ) имени К.И. Скрябина был подписан ряд меморандумов по дальнейшему развитию вуза.