Новости
GRUNDFOS расширил модельный ряд ALPHA2
17-авг-2015
«Для новых моделей характерны те же уникальные преимущества, что и для остального модельного ряда ALPHA2. В частности, эти насосы отличаются высоким энергосбережением – их индекс энергоэффективности EEI[1] ≤0,18, что на 0,05 меньше, чем требуют действующие нормы.
Новые насосы так же, как и все модели данной серии, оснащены функцией AUTOAdapt, благодаря которой насос после установки автоматически анализирует систему отопления, находит оптимальную рабочую точку и во время дальнейшей эксплуатации всегда подстраивает свою работу под изменяющиеся потребности системы. Кроме того, при активации функции ночного режима в ночное время суток оборудование будет использовать экономичный алгоритм работы, обеспечивая минимальное энергопотребление.
Линейка бытовых циркуляционных насосов была расширена следующими моделями: ALPHA2 25-80 130, ALPHA2 25-80 180 и ALPHA2 32-80 180. Все модели, кроме первой, доступны в корпусе из нержавеющей стали специально для систем горячего водоснабжения. В стандартном исполнении насосы перекачивают жидкость температурой от +2С до +110С.
Техническую информацию о новых насосах можно найти в Grundfos Product Center. Также она будет размещена в следующем издании каталога «Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором».