Новости
AQpure - Модульная автоматизированная установка для очистки воды методом ультрафильтрации.
15-июн-2016
AQpure рассчитана на получение чистой питьевой воды в труднодоступных местностях и районах с небольшой численностью населения, где постройка полноценных водоочистных сооружений является необоснованным либо труднореализуемым мероприятием. Уникальность установки заключается в том, что она состоит из нескольких модулей, которые выбираются в зависимости от качества воды и позволяют обеспечить оптимальную комплектацию в соответствии с требованиями заказчика и исходя из местных условий. Для этого просто необходимо определить, какая из 4-х категорий воды, указанных в таблице, наиболее соответствует исходной воде и сконфигурировать систему очистки из 11 стандартных модулей. Установка AQpure поставляется предварительно собранной с трубной и электрической обвязкой всех компонентов. Эксплуатационные затраты сведены к минимуму, в результате станция очистки представляет собой решение с низким потреблением электроэнергии и химикатов, предлагает долгий срок службы УФ мембран и других изнашиваемых частей, и самое главное, за счет автоматизации процесса очистки отпадает необходимость в штатном операторе для постоянного обслуживания установки.
Полная эксплуатационная гибкость благодаря модульному концепту
Модульность и конструктивная компоновка являются сильными сторонами установки AQpure. Каждая система очистки производится из готовых блоков/ модулей, благодаря чему достигается эксплуатационная гибкость при подборе установки для Ваших целей. Компанией Grundfos были идентифицированы 4 категории исходной воды, которые облегчают выбор необходимых модулей. Таким образом, конфигурация системы водоочистки Grundfos AQpure состоит из трех шагов:
Шаг №1.
Определение исходной воды согласно четырем категориям.
1. Самоочищающийся предварительный фильтр.
Долгий срок эксплуатации
Большой сервисный интервал
2. Мембранный фильтр ультрафильтрации.
Автоматическая регулировка
Высокая эффективность
Гибкие возможности для установки
3. Аэрация.
Большой сервисный интервал
Низкое потребление моющих средств при CIP мойке
4. Хлорирование.
Большой сервисный интервал
Остаточный активный хлор в воде
5. Встроенная CIP мойка.
Стабильная работа
Большой сервисный интервал
6. Уровнемер.
Контроль уровня в накопительном резервуаре
7. Фильтр с активированным углем.
Удаление хлора, растворенных органических соединений, пестицидов, привкусов, запахов
8. УФ дезинфекция.
Уничтожение бактерий и вирусов
Встроенный датчик для контроля интенсивности УФ излучения
9. Распределение воды.
Водоразбор непосредственно из установки либо наполнение внешнего накопительного резевуара
10. Комплект солнечных батарей.
Независимое энергоснабжение
Снижение эксплуатационных затрат
11. Дистанционное управление.
Дистанционный мониторинг рабочих характеристик и состояния установки