Реализованный проект
Модернизация насосов в условиях стремительно развивающегося города
Эффективные и бесшумные насосы полезны для нашей рабочей атмосферы
В горном районе Шаогуань в Китае подача воды традиционно осуществлялась самотёком.
"В 1990 году, когда были построены эти гидротехнические сооружения, мы уделяли основное внимание вопросам энергосбережения и высокой эффективности, — говорит Лю Чживэй (Liu Zhiwei), директор по технологиям и оборудованию в Qujiang Water Supply Management (Шаогуань, провинция Гуандун). — Но в последние года в Китае города стремительно застраиваются. А с улучшением качества жизни повысился и объём потребления воды домашними хозяйствами".
Предприятие находится на холме, возвышаясь на уровне 60 метров над городом, поэтому очищенная вода может стекать в его центр. "Наша старая модель, основанная на использовании гравитационного потока, уже не отвечает потребностям урбанизации, — говорит Лиу Чживей. — Мы не можем удовлетворить потребность в воде для хозяйственно-бытовых нужд".
Сейчас площадь гидротехнических сооружений расширяется на 60 000 кв.м., благодаря чему производительность установки повысится почти вдвое. Кроме того, для того, чтобы не оставаться безучастными к национальному призыву об экономии электроэнергии и снижении объёма выбросов и постепенно выводить старое и энергозатратное оборудование, представители Qujiang Water Supply Management пригласили инженеров и технических специалистов Grundfos (Shanghai) Pumps Company Ltd. для проведения систематического Аудита насосных систем на своих станциях повышения давления.
На предприятии было принято решение модернизировать насосные станции Shiliuye и Shaoye.
"Основная задача компании заключалась в том, чтобы повысить эффективность работы обеих станций. И только после проведения модернизации оборудования коллеги осознали, что обновление насосов принесло ещё одно преимущество: снижение уровня шума", — говорит Лиу Чживей.
При проведении аудита насосных систем специалистами Grundfos выяснилось, что при проектировании насосной Shiliuye была допущена ошибка: гидравлический напор был слишком высоким. Большую часть времени двигатели работали с перегрузкой, энергия растрачивалась впустую и был риск отказа в работе системы.
"При этом на станции Shaoye насосам уже было по 20 лет, — говорит Лиу Чживей. — Не было уверенности в их безопасности и надёжности. Требовалась регулярная замена подшипников. В шкафу управления для пуска насосов использовался устаревший понижающий трансформатор. Кроме того, на обеих станциях были проблемы с шумом".
Уровень шума в насосных станциях оценивался в 97–112 децибел (дБ). По данным Всемирной организации здравоохранения, средний болевой порог шума для человека — 100 дБ, а нахождение в условиях такого шума в течение восьми часов чревато серьёзными нарушениями. Причина повышенного уровня шума частично возникала из-за вертикальной установки старых насосов, которая вызывала сильные вибрации.
"Мы хотели улучшить условия для своих рабочих и сэкономить на электроэнергии", — говорит Лиу Чживей.
Решение и результат
Компания, обеспечивающая водоснабжение в Шаогуань, установила на каждой насосной станции по два горизонтальных насоса двустороннего входа Grundfos LS 75 кВт.
Через год на станциях Shiliuye и Shaoye благодаря новым насосам экономия электроэнергии составила 33 % и 17 % соответственно. "Объём сэкономленной энергии отвечает нашим ожиданиям по схеме энергосбережения", — говорит Лиу Чживей. — С самого начала модернизации мы много внимания уделяли вопросу энергоэффективности. Но когда мы начали пользоваться насосами GRUNDFOS, мы заметили, что они ещё и тише. Это очень обрадовало наших рабочих".
Сегодня уровень шума при работе насосов составляет 85 дБ. Это безопасно даже при длительном воздействии.
"Эффективные и тихие насосы – это благоприятный фактор для поддержания рабочей атмосферы", — говорит Лиу Чживей. — А ещё благодаря новым, стабильно работающим насосам мы повысили уровень гарантированного водоснабжения. Для наших жителей это существенная помощь".
Лиу Чживей говорит, что аудит насосных систем, проведённый специалистами Grundfos, не только помог ему расширить свой кругозор с точки зрения технологий. "Благодаря этому проекту я научился оценивать не только экономическую выгоду. Я узнал о том, что нужно заботиться о потребностях человека и рабочих условиях. В своей будущей управленческой работе мне необходимо будет учитывать и эти аспекты".