Реализованный проект
Насосы Grundfos на службе комфорта крупнейшего торгового центра MEGA PARK
Установка системы дистанционного мониторинга дала возможность обслуживающему персоналу наблюдать за работой насосов в режиме реального времени и в случае необходимости принимать своевременные решения по регулировке параметров.
Торгово-развлекательный центр MEGA Park общей площадью более ста тысяч квадратных метров известен как один из самых крупных центров Алматы. Расположенный на пересечении улиц Макатаева и Сейфуллина, он является центром хорошего настроения и ярких впечатлений для жителей города. Слово «Park» в названии центра присутствует не случайно. Здесь высажено около 700 различных деревьев и кустарников.
В MEGA Park за шопингом и впечатлениями (на территории ТРЦ открыты магазины, банки, кафе, рестораны, кинотеатр, детские и спортивные парки) стекается около 800 000 человек в месяц, поэтому при проектировании ТРЦ особое внимание уделялось системам очистки воздуха и поддержания комфортной температуры в помещениях.
ЗАДАЧА
На этапе проектирования требовалось подобрать надежное насосное оборудование, способное обеспечить необходимый уровень комфорта и максимальную безопасность для посетителей. Также большое внимание уделялось энергоэффективности и возможности автоматической адаптации насосов к таким факторам, как температура наружного воздуха, температура воды и потребности системы потребления. Предусматривалось, что данные со всех насосов должны быть централизованно собраны и переданы в систему мониторинга.
Возможности оборудования Grundfos покрывали такой широкий спектр задач и соответствовали всем требованиям проекта.
РЕШЕНИЯ
Для обеспечения комфортной температуры при любой погоде были установлены насосы TPE, отвечающие за температурный режим, они укомплектованы частотными приводами, имеющими алгоритмы автоматической адаптации к изменяющимся внешним условиям.
Это не только обеспечило необходимые комфортные условия, но и оптимальный режим энергопотребления, который дал возможность значительно снизить потери на электроэнергию и теплоносители.
Двигатели насосов TPE – это новые двигатели, отличающиеся высоким КПД и низким уровнем шума, благодаря чему звук работающего насоса не слышен за пределами инженерных пунктов.
Насосы MAGNA3 со встроенными частотными преобразователями отлично подошли для системы жизнеобеспечения комплекса. Они автоматически адаптируются к графику потребления тепла, а это гарантирует, что энергозатраты всегда
сведены к минимуму.
Все насосные системы укомплектованы модулями передачи данных, что позволяет подключить любой из них к системе диспетчеризации.
РЕЗУЛЬТАТ
В MEGA Park созданы условия, не первый год обеспечивающие комфортное пребывание для посетителей: оптимальная температура воздуха, надежное и комфортное водоснабжение, которое обеспечивается мощным оборудованием, не доставляя дискомфорта и шума. Что, в свою очередь, является немаловажным фактором для успешного функционирования комплекса.
Циркуляционные насосы минимизировали энергозатраты и эффективно справляются с поставленной задачей. Посетители отмечали, что, несмотря на капризы погоды, температура в помещениях комплекса остается комфортной.
Установка системы дистанционного мониторинга дала возможность обслуживающему персоналу наблюдать за работой насосов в режиме реального времени и в случае необходимости принимать своевременные решения по регулировке
параметров. Также система позволяет заблаговременно проводить техническое обслуживание насосного оборудования. Все это позволяет обеспечивать бесперебойный режим работы оборудования и значительно снизить затраты на обслуживание и ремонт.
Установленное оборудование
- Циркуляционные насосы TPE3/TP
- Циркуляционные насосы MAGNA3
- Насосные станции Hydro MPC – E
- Модули коммуникации CIM 200