태양열 양수 시스템에 속하는 몇몇 그런포스 펌프의 특징 및 장점
특히 SQflex 수중 펌프와 CRflex 수면 펌프를 중심으로 태양열 양수에 사용되는 몇몇 그런포스 펌프의 장점을 완벽하게 이해할 수 있습니다.
그런포스는 태양열 양수 시스템을 위한 다양한 제품을 생산합니다.
이 교육 모듈에서는 태양열 펌프 시스템에 적용할 수 있는 그런포스 제품의 주요 특징과 장점에 대해 자세히 알아보겠습니다.
SQFlex 수중 펌프, CRFlex 수면 펌프, MGFlex 모터에 대해 중점적으로 살펴보겠습니다.
RSI 태양열 인버터에 대해서도 간략히 살펴보겠습니다. 모듈을 진행하면서 천천히 이해할 수 있도록 한 번에 한 제품씩 살펴볼 것입니다.
먼저 SQFlex부터 시작하겠습니다. 그런포스 SQFlex는 드라이브가 내장되어 있어 태양열 양수 시스템과 AC 백업 응용 제품에서 사용 가능한 수중 펌프 제품군입니다.
태양열 양수 시스템과 관련하여 압도적으로 가장 인기가 많은 그런포스 제품입니다.
SQFlex 펌프 제품군은 친환경성 그리고 태양열 및 풍력 에너지를 효율적으로 사용할 수 있는 것이 특징입니다.
이 제품군은 헬리컬 로터 펌프와 원심 펌프로 구성됩니다.
간단히 설명하자면, 헬리컬 로터 펌프는 보통에서 높음 사이의 낙차와 낮음에서 보통 사이의 유량을 위한 것이고, 원심 펌프는 얕은 낙차와 높은 유량을 위한 것입니다.
SQFlex에 대해 자세히 알아보겠습니다. 우선, 전자 부품이 내장되어 있습니다. 여기에는 가변 주파수 드라이브, 모터 보호, 공회전 센서가 포함됩니다.
예를 들어 가변 주파수 드라이브는 태양전지판의 DC 전력을 펌핑을 위한 AC 전력으로 변환할 수 있습니다.
내장된 전자 부품은 SQFlex가 AC 및 DC 전력을 모두 처리할 수 있도록 하며, 기본 작동을 위해 외부 부품이 필요하지 않기 때문에 SQFlex를 간편하게 설치할 수 있도록 만드는 효과도 있습니다.
하지만 외부 제어 상자를 사용하는 것도 가능하며, 이는 SQFlex가 얼마나 유연한지를 잘 보여줍니다.
내장된 전자 부품 덕분에 SQFlex는 단순한 펌프라기보다는 완전한 지능형 시스템에 가깝습니다.
또 다른 장점은 태양열 에너지원을 사용함으로써 운영 비용이 적게 든다는 것입니다.
여기에 더해 유지보수도 적기 때문에 총 수명주기 비용이 다른 급수 시스템보다 훨신 더 낮다는 것을 금방 알 수 있습니다.
이것은 태양열 양수 시스템의 경제적 효율성을 다시 한 번 보여줍니다. SQFlex는 지속적 및 간헐적 작동을 위해 설계되었으며 다양한 적용 분야에서 사용될 수 있습니다.
특히 벽촌에 물을 공급하기에 적합하지만, 학교나 병원 같은 상업용 건물이나 연못, 호수, 보존 지구에서 사용될 수도 있습니다.
가축에게 물을 공급하고자 하는 농장주에게 SQFlex 태양열 솔루션을 판매한다고 가정해 보십시오.
위치, 수심 그리고 필요한 물의 양에 관계없이 SQFlex를 구체적인 요구에 맞출 수 있습니다.
그런 식으로, 농장주는 농장 운영에 적합한 솔루션을 얻는 동시에 언제나 물을 안정적으로 공급받을 수 있습니다.
또한 SQFlex에 내장된 모터 보호 및 공회전 방지 기능은 농장주가 안정성과 펌프 작동에 대해 갖고 있는 잠재적인 우려를 해소함으로써 안심하게 만들 수 있습니다.
이번에는 수면 펌프, 구체적으로는 그런포스 CRFlex를 살펴보겠습니다.
이와 관련하여, 일반적으로 CRFlex가 사용되는 곳에서 그런포스 MGFlex 모터가 태양열 전력을 어떻게 활용하는지 보여드리겠습니다.
MGFlex 모터는 태양열 전력을 사용하는 수면 펌프에서 특별히 사용하도록 그런포스가 개발한 제품입니다.
통합된 가변 주파수 드라이브는 고효율 영구 자석 모터가 다양한 속도로 작동할 수 있도록 합니다.
따라서 MGFlex 모터는 관개, 가축 물 공급, 벽촌 급수 등 외딴 시골 지역에서 사용하기 위해 필요한 전력을 CRFlex 수면 펌프에 제공할 수 있습니다.
농촌 지역이나 마을의 가정용 건물에서 CRFlex 펌프에 전력을 공급할 수도 있습니다.
이와 관련된 응용 제품으로는 수도꼭지에서 일정한 압력을 보장하는 실내 가압 부스터 시스템이 있으며, 수영장에서 사용될 수도 있습니다.
여러 가지 면에서, MGFlex 모터를 사용하는 CRFlex의 장점은 SQFlex의 장점과 비슷합니다.
예를 들어 모든 적용 분야 및 현지 조건에 맞출 수 있습니다. 즉, 매우 간편하게 설치할 수 있는 플러그 앤 펌프 솔루션으로 제공될 수 있습니다.
보호 기능이 내장되어 있기 때문에 유지보수가 거의 필요하지 않습니다. 그리고 마지막으로, 운영 비용이 적기 때문에 낮은 비용의 고효율 펌핑이 보장됩니다.
또한 MGFlex는 여러 가지 펌프 유형에 연결될 수 있는 다목적 제품입니다.
마지막으로, 재생 가능한 태양열 인터버 RSI에 대해 간략히 살펴보겠습니다.
RSI는 태양전지판의 DC 전력 출력을 펌프 작동을 위한 AC 전력 공급으로 변환하도록 설계된 외부 드라이브입니다.
다양한 수중 및 수면 펌프에서 작동하도록 설계되었습니다. RSI를 사용하는 태양열 양수 시스템은 최대 37kW 사이즈의 그런포스 펌프를 작동할 수 있습니다.
RSI는 그런포스의 최신 제품군 중 하나이며 새로운 태양열 설치와 기존 양수 시스템 모두에서 사용될 수 있습니다.
또한 매우 빠르게 설정할 수 있으며 5분 안에 SP, CR, NB/NK 등의 그런포스 펌프에 대해 구성할 수 있을 만큼 유연성이 뛰어나며 매우 간단합니다.
사용 중인 모터 유형이 무엇인지 그리고 RSI가 가동 중인지만 확인하면 됩니다.
지금까지 그런포스 SQFlex 수중 펌프, CRFlex 수면 펌프, MGFlex 모터 및 RSI 드라이브에 대해 알아보았습니다.
주요 장점을 요약해 보겠습니다. SQFlex와 CRFlex의 장점은 비슷합니다.
안정적인 급수를 제공하고, 설치 및 유지보수가 용이하며, 무엇보다도 매일 비용 효율적으로 펌핑할 수 있습니다.
MGFlex는 다양한 곳에서 사용되기 위해 필요한 전력을 CRFlex와 같은 태양열 수면 펌프에 제공하는 다목적 모터입니다.
재생 가능한 태양열 인버터, 즉 RSI는 SQFlex 및 CRFlex에 대한 확장입니다.
다양한 그런포스 펌프에 연결될 수 있으며, 전반적인 유연성을 높이는 데 기여합니다.
요약하자면, 이러한 그런포스 제품을 사용하는 태양열 발전 시스템은 안정적인 작동을 보장할 뿐만 아니라, 에너지 효율적이고 비용 효율적인 솔루션까지도 보장합니다.