우리가 알고있는 산업 폐수
산업 폐수 현황을 살펴보시고 수질과 다양한 수처리 기법의 중요성에 대해 알아보십시오.
마르코씨, 우리는 물 재사용이 매우 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다.
앞으로 더욱 중요해질 예정이기 때문에 폐수를 처리해 산업 공정에 재사용하거나 식수로 재사용 하는 것은 필수입니다 하지만, 지자체 폐수 처리와 산업 폐수 처리에는 차이가 있지 않나요?
맞습니다, 카스텐씨.
분명 차이가 있습니다.
지자체에서는 지자체 폐수 지역으로 유입되는 일종의 폐쇄된 환경이 있습니다 업체에서는 산업별 분야에 따라 달라집니다.
예를 들어 식품 산업체의 폐수는 많은 유기 물질을 함유하고 있고, 반도체 산업에서의 폐수 처리와는 다르게 처리됩니다.
반도체 산업의 폐수는 무기물을 많이 함유하고 있고 염분 함량이 높습니다.
따라서 다른 처리 방법이 필요합니다.
마지막으로, 산업 단지와 같은 지역이 있는데, 여기서는 다양한 업체가 다양한 유형의 물을 취급합니다.
예를 들어, 섬유 산업의 폐수는 직물 제조 공정 중 어느 공정에 있는지에 따라 유기물 또는 무기물을 포함할 수 있습니다.
그러나 결국, 모든 물은 하나의 복잡한 폐수 환경으로 모이게 됩니다.
따라서, 물을 어떻게 취급하고 어떻게 처리해야 하는지 알아야 합니다.
그런데 이 말은 우리가 고객 요구를 보다 주의깊게 살펴봐야 한다는 뜻입니다.
왜냐하면 물을 어떻게 취급하고 고객이 그 물을 어떻게 사용하는지는 모두 업체에 달려있기 때문입니다.
우리에게 좋은 사례가 있는 것 같습니다만, 안 그런가요?
다시 말씀드리지만, 고객이 하는 일과 고객이 속해있는 시장을 고려해야 합니다.
예를 들어 양조장을 방문했었습니다.
양조 산업은 전 세계에 존재하고, 물 사용량이 높기에 우리는 어떻게든 전 공정에 걸쳐 수질이 어떻게 다른지 그리고 처리된 물을 나중에 어떻게 활용하고자 하는지 이해해야 했습니다.
어려움도 많이 있습니다.
예를 들어, 물을 재사용하면, 생물학적 재성장의 경향이 있는데, 특히 물속의 유기 물질의 경우 더욱 그렇습니다.
따라서, 우리는 냉각탑에 생물학적 문제가 있는 고객을 위한 솔루션을 정의해야 합니다.
즉, 고객의 니즈는 다양하고, 다양한 수처리 기법을 필요로 하는 많은 산업 분야가 있으며, 수질에 대한 요구 사항도 각기 다르다는 의미입니다.
예를 들어, 반도체 산업에서 다른 고객은 특정 처리 유형을 필요로 하는 반면 트럭 세척 산업의 고객들은 다른 처리 방식을 필요로 합니다.
즉, 하나로 모든 것을 충족시킬 수 있는 솔루션은 없다는 말씀이시죠?
없습니다. 이런 특정 분야에는 만능 솔루션이 없습니다.
특정 산업에서 각기 다른 물 형태, 다양한 부하 형식이 존재한다는 것을 이해해야 합니다.
그래서 우리는 고객이 이와 같은 문제를 극복할 수 있도록 상황에 알맞는 솔루션을 개발하며 지원하고 있습니다.
냉각탑을 물을 재사용할 경우 생물학적 재성장의 경향이 있는데, 성능에도 영향을 미치기 때문에 살균제 도징, 화학적 모니터링, 그리고 냉각탑에서의 측정을 위한 전용 솔루션이 필요합니다.
여과 시스템에도 동일한 문제가 있습니다.
처리하는 물이 유기질인지 무기질인지에 따라 다른 측면을 고려해야 하며, 그런포스는 각종 컴포넌트, 제품 및 서브 시스템을 활용해 모든 고객들의 니즈에 부합하도록 노력합니다.
이는 그런포스가 향후 지속적으로 발전해야할 방향이기도 합니다.