Capire le acque sotterranee Ci saranno sempre?
Lo sfruttamento eccessivo delle nostre risorse idriche sotterranee è un grosso problema, in quanto gran parte di quest’acqua evapora dopo essere stata usata per l’irrigazione. E il cambiamento climatico influisce anche sulla disponibilità delle acque sotterranee. Ascolta il professor Anders Vest Christiansen parlare delle minacce che incombono sulle riserve di acque sotterranee.
Le acque sotterranee sono una risorsa molto utile.
Se gestite correttamente, forniscono acqua pulita e sostenibile.
Ma se non facciamo attenzione, rischiamo l’impoverimento o l’esaurimento totale delle risorse idriche sotterranee.
Questo potrebbe avere gravi conseguenze.
Le acque sotterranee vengono ricaricate dalle precipitazioni che filtrano attraverso gli strati del suolo.
La ricarica dipende da una serie di fattori ma la quantità e la durata delle precipitazioni sono i fattori principali.
Questo significa che durante la stagione delle piogge la falda acquifera si ricarica e la falda freatica si innalza.
Allo stesso modo, nelle stagioni secche la falda freatica si abbassa. Il pompaggio dell’acqua avrà un impatto su questo equilibrio, ma nella maggior parte del mondo c’è spazio sufficiente per l’estrazione sostenibile delle acque sotterranee.
L’equazione è semplice: Se più acqua di quanto la ricarica fornisca viene estratta- il livello delle acque sotterranee scende e la falda acquifera si esaurisce.
L’impoverimento continuo comporterà il prosciugamento della falda acquifera.
Le acque sotterranee sono utilizzate per due scopi principali: acqua potabile e irrigazione.
In molti paesi, l’irrigazione è di gran lunga l’uso più diffuso. L’alternativa alle acque sotterranee è l’acqua di superficie proveniente da fiumi, laghi e dighe.
Ma questa alternativa non usufruisce dell’effetto della depurazione delle precipitazioni che filtrano attraverso gli strati del suolo nel terreno.
In alcune regioni aride, l’impoverimento dell’acqua freatica è in corso da anni con l’effetto che la falda freatica è diminuita significativamente.
La conseguenza è che ora dobbiamo estrarre l’acqua da livelli più profondi ma anche che potremmo assistere a cedimenti del terreno a causa della diminuzione del supporto della pressione dall’acqua situata tra i granelli.
La soluzione all’impoverimento delle acque sotterranee può avere molte forme.
La più semplice è estrarre meno acqua.
Molto spesso vi sono altre soluzioni, come distribuire il carico su tutta la falda acquifera installando più pozzi su un’area più grande.
Un secondo altro parametro che può essere manipolato è la ricarica.
Nell’ambiente naturale, la ricarica proviene dalle precipitazioni.
Ma le precipitazioni possono essere molto irregolari nel corso di un anno con stagioni secche e stagioni molto umide.
Nelle stagioni umide, buona parte della pioggia in eccesso scorre via direttamente dalla superficie attraverso i fiumi e di nuovo nell’oceano.
Recentemente, diversi esperimenti sono stati condotti in questi esperimenti l’acqua in eccesso nelle stagioni umide sono immagazzinate in bacini e vasche e possono in seguito reinfiltrarsi per ricaricare la falda acquifera.
L’acqua è immagazzinata nelle stagioni delle piogge e può essere riutilizzata nelle stagioni secche.
L’acqua freatica è sempre presente.
È costantemente ricaricata dalle precipitazioni piovose.
Se preleviamo meno acqua rispetto alla ricarica l’acqua freatica è una risorsa sicura e sostenibile per l’acqua potabile e l’irrigazione.