Perché riutilizzare l'acqua nell'industria?

Scopri perché sia importante riutilizzare l'acqua per scopi industriali.

Carsten, riutilizzo dell’acqua.

Un importante argomento per i nostri clienti, con molte discussioni al riguardo.

Credo che questo argomento sia abbastanza complesso.

Puoi parlarmene un po’?

Certo.

Il riutilizzo dell’acqua è un argomento molto importante in tutto il mondo.

Uno dei motivi per cui è così importante e perché diventerà ancora più importante in futuro, è la carenza d’acqua.

La disponibilità d’acqua continua a diminuire praticamente in tutte le aree del mondo.

In Europa, circa l’11% della popolazione ha problemi di carenza d’acqua.

Nell’Europa meridionale, la percentuale è circa del 20%.

Durante l’estate, questa percentuale sale al 50%.

Quindi, questo ci dice che la carenza d’acqua esiste ma che non è equamente distribuita.

Dipende dall’area in cui ci si trova.

La carenza d’acqua è una delle ragioni per riutilizzare l’acqua, ma credo ci siano anche altri motivi, giusto?

Certo.

Oltre al problema della carenza d’acqua, abbiamo diversi nuovi regolamenti e leggi che richiedono un uso migliore e più efficiente dell’acqua.

Ad esempio, in India e Cina, ci sono leggi sullo scarico zero che costringe a trattare le acque reflue dei processi industriali fino al punto in cui rimangono solo rifiuti solidi e l’acqua viene reintegrata e riutilizzata nel processo industriale.

Questo sta diventando sempre più importante e ha un impatto ambientale sul trattamento delle acque. Ok, quindi abbiamo carenza d'acqua, ci sono leggi e regolamenti.

Immagino che ci sia anche una prospettiva commerciale.

Cosa sai dirmi?

Se diamo un’occhiata ai prezzi dell’acqua nel mondo, questi continuano a lievitare.

Quindi, il prelievo d’acqua costa molto, ma anche il trattamento e il trasporto dell’acqua richiedono energia e questo costa.

Il trattamento delle acque reflue in loco e il suo riutilizzo consente di risparmiare molta energia, e questo è particolarmente importante visto che il trattamento delle acque reflue è 3-4 volte più economico del trattamento dell’acqua di mare.

Quindi, questo dimostra che esistono molti motivi economici per riutilizzare l’acqua.

Ok, interessante.

Per come la vedo io, l’aspetto finanziario c’è, l’aspetto della carenza d’acqua c’è, l’aspetto dei regolamenti c’è.

Per me, il riutilizzo dell’acqua è una cosa ovvia.

Però vedo che ancora non viene applicato ovunque.

Quali sono le ragioni?

Sfortunatamente, ci sono alcuni ostacoli.

Uno dei problemi principali è che in alcuni paesi non è consentito usare l’acqua riutilizzata come acqua potabile.

Quindi, è possibile usarla solo per l’irrigazione, per esempio, o processi come il lavaggio dei camion.

D’altro canto, in genere ha a che fare con la complessità del trattamento delle acque reflue nell’industria.

E per poter trattare queste acque reflue, specifiche tecnologiche devono essere sviluppare e sperimentate.

Quindi, l’ingresso di nuove tecnologie sul mercato richiede del tempo.

Grundfos lavora continuamente per sviluppare nuove tecnologie.

Il nostro obiettivo è aiutare a fornire acqua sicura e pulita, come evidenziato dall’Obiettivo 6 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Questo è un problema importante per Grundfos e uno dei motivi per cui stiamo sviluppando nuove tecnologie è perché desideriamo fornire acqua più sicura a tutto il mondo.

Sembra che tempi interessanti ci attendano e anche tante nuove cose.

 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 15 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio