Problemi comuni relativi alla gestione delle acque reflue domestiche.
Ti mostriamo una panoramica generale dei problemi più comuni legati alle acque reflue domestiche. E scopri come risolverli con le soluzioni Grundfos.
In questo modulo, troverai una panoramica di tre dei problemi più comuni correlati alle acque reflue domestiche legati alla movimentazione dell’acqua:
- Allagamenti causati da un’insufficiente rimozione delle acque reflue.
- Il pompaggio in orizzontale di acque reflue su lunghe distanze.
- I lunghi tempi richiesti per lo spostamento dell’acqua.
Scoprirai le loro cause e gli impatti e come risolvere questi problemi con le soluzioni Grundfos. Iniziamo.
Cominceremo con gli allagamenti causati da un’insufficiente rimozione delle acque reflue. Quando si verifica un allagamento in casa, i residenti rischiano di perdere ogni cosa. Dovranno probabilmente cambiare casa ed eseguire lavori di ristrutturazione, dovranno occuparsi degli aspetti finanziari correlati alla gestione di una casa allagata.
Potrebbero persino scoprire che la loro compagnia di assicurazioni si rifiuta di coprire perdite e danni. Per aiutare a risolvere e prevenire questi problemi è importante comprendere le cause più comuni degli allagamenti. Installazioni errate spesso portano a sistemi di acque reflue inefficaci che causano allagamenti. Se non è presente una valvola antiriflusso tra la casa e la rete fognaria, le acque reflue possono rifluire in casa dalla rete fognaria sovraccarica e allagare gli scantinati con acque grigie o nere.
Sistemi di raccolta dell’acqua piovana dimensionati in modo errato in genere non possono gestire volumi elevati in caso di forti precipitazioni. È importante collegare gli scoli dalle grondaie del tetto a una fossa per evitare allagamenti superficiali. Le pompe sottodimensionate non sono in grado di gestire forti piogge.
Gli impianti misti che trattano sia acque meteoriche che nere sono più inclini a problemi di riflusso. Nelle case con scantinati, la mancanza di un sistema di drenaggio intorno o sotto la casa può causare allagamenti nel seminterrato.
La mancanza di manutenzione può causare guasti alle pompe esistenti, con conseguenti allagamenti.
Gli interruttori a galleggiante rotti o bloccati sono cause molto comuni di allagamenti. Per assicurare che i tuoi clienti siano protetti dagli allagamenti e dispongano di un efficace sistema di acque reflue raccomandiamo le seguenti soluzioni Grundfos:
Il portafoglio SOLOLIFT2 è costituito da piccole stazioni di sollevamento ideali per la protezione contro il riflusso di acque grigie e nere.
Le stazioni di sollevamento MULTILIFT sono state progettate per il prosciugamento delle acque in case unifamiliari e plurifamiliari e applicazioni commerciali.
Le soluzioni UNOLIFT e DUOLIFT possono essere utilizzate anche per rimuovere l’acqua dagli edifici. Per le acque grigie è possibile utilizzare UNILIFT CC, KP e AP35B. Per acque nere, è possibile usare UNILIFT AP50 oppure UNILIFT APG (pompa trituratrice).
Per installazioni sottopavimento e a pavimento all’interno di edifici possono essere utilizzate le vasche di raccolta LIFTAWAY B e C. LIFTAWAY B è per installazioni sotto il piano di calpestio e LIFTAWAY C per installazioni a muro o a pavimento. Per la rimozione delle acque grigie, è possibile usare UNILIFT CC, KP e AP12. In caso di allagamento, MULTIBOX con UNILIFT CC è perfetta per rimuovere l’acqua indesiderata.
L’installazione di una di queste soluzioni può aiutare i residenti a:
* Ridurre il rischio che si verifichi un allagamento.
* Evitare costi elevati per la pulizia e la riparazione dopo l’allagamento.
* Risparmiare quando si devono sostituire beni personali.
Ora vedremo il secondo problema più comune correlato alle acque reflue domestiche: Il pompaggio in orizzontale di acque reflue su lunghe distanze. Può essere un processo complicato collegare gli scarichi delle acque reflue domestiche alle fognature pubbliche a causa di una gravità insufficiente. Gli impianti devono avere serbatoi di raccolta e di pompe adeguate per pompare efficacemente le acque reflue nella rete fognaria pubblica. Per il pompaggio di acque reflue su lunghe distanze raccomandiamo una pompa trituratrice. È progettata per gestire con facilità il pompaggio orizzontale e utilizza una tecnologia di triturazione professionale per evitare intasamenti. La pompa tritura i rifiuti delle acque reflue in piccole particelle e questo consente di installare tubi di scarico di piccolo diametro, fino a 32 mm. E con la girante semiaperta, le pompe possono generare un’elevata prevalenza in grado di pompare le acque reflue su lunghe distanze.
UNILIFT APG è la soluzione ideale per la gestione delle acque reflue in case unifamiliari o bifamiliari. Grundfos SEG è ideale per la gestione delle acque reflue nei condomini. L’installazione di una di queste soluzioni può aiutare i residenti a:
* Ridurre i costi delle tubazioni, poiché è possibile installare tubi di dimensioni inferiori con meno raccordi.
* Risparmiare sui costi di installazione, poiché le tubazioni non devono essere interrate in profondità, solo superficialmente.
* Evitare possibili penali per la mancata o errata installazione.
Ora parleremo dell’ultimo problema più comune correlato alle acque reflue domestiche in questo modulo: I lunghi tempi richiesti per lo spostamento dell’acqua.
Lo svuotamento di piscine e vasche da giardino o l’esecuzione di lavori di manutenzione in laghetti e fontane da giardino possono richiedere molto tempo. Anche la rimozione dell’acqua superficiale in eccesso o degli allagamenti esterni può richiedere tempo.
La causa di queste sfide spesso deriva da: la mancata esecuzione di lavori di manutenzione regolari in laghetti, fontane e stagni per i pesci. Forti precipitazioni. Alti livelli di acque sotterranee.
Per la rapida rimozione delle acque reflue indesiderate, si raccomandano le seguenti soluzioni Grundfos:
UNILIFT CC. Questa soluzione rimuove l’acqua fino a 3 mm ed è facilmente trasportabile.
MULTIBOX è una soluzione all-in-one con pompa, tubo e raccordi, che consente una facile rimozione dell’acqua.
UNILIFT KP è una pompa sommersa compatta in acciaio inossidabile, progettata per il pompaggio di acque non aggressive e acque grigie.
L’installazione di una di queste soluzioni può aiutare i residenti a:
* Risparmiare tempo nello svuotamento di piscine, stagni e bacini.
* Rimuovere l’acqua superficiale in eccesso o gli allagamenti esterni.
* Minimizzare i danni a prati e giardini rimuovendo rapidamente l’acqua.
Questo conclude il modulo sui problemi comuni delle acque reflue domestiche in termini di movimentazione dell’acqua. Grazie per l’attenzione.