ΣΕΑ

Ερώτηση: Γιατί συνιστάται ετήσιος έλεγχος της προπίεσης στο ενσωματωμένο πιεστικό δοχείο της SCALA2;

Απάντηση:

Η εκτέλεση ετήσιου ελέγχου της προπίεσης στο ενσωματωμένο πιεστικό δοχείο της SCALA2 είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη απόδοση. Κατά τη λειτουργία, η αντλία θα σταματά και θα εκκινεί, προκαλώντας την κίνηση των μεμβρανών μέσα στο δοχείο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα μόρια του αέρα να διαφύγουν και, με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα μειώσει την πίεση. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι η προπίεση έχει ρυθμιστεί σωστά κατά την εγκατάσταση, ιδανικά στο 70% της τιμής του σημείου ρύθμισης/της επιθυμητής πίεσης κατάθλιψης, ποτέ υψηλότερα. Η μη διατήρηση της σωστής προπίεσης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως θορυβώδης λειτουργία, κυμαινόμενη πίεση, αυξημένος κίνδυνος ζημιάς και υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον πληροφορίες:

Μάθετε περισσότερα για: