Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuánta agua puede ahorrar un sistema de recirculación?

Respuesta:

La cantidad de agua y energía que se ahorra con un sistema de recirculación depende de factores como el tamaño de la vivienda, los patrones de consumo y la eficiencia del sistema. Aunque los estudios han demostrado que los sistemas de recirculación pueden ahorrar cantidades significativas de agua y energía, muchas veces, hasta 38.000 l (10.000 gal) al año en una vivienda.

Información adicional: