Artikel

Fordelene ved decentral fjernvarmeforsyning

Et typisk fjernvarmenet designes og drives typisk med ét centralt produktionsanlæg. Men i en by er der forskellige zoner, der kræver forskellige temperaturer. Ved at decentralisere forsyningen kan du justere temperaturer og tryk efter behov. Se vores film om, hvordan dette kan hjælpe med at skabe et meget mere effektivt anlæg og hjælpe med at integrere vedvarende energikilder.

Det nuværende fjernvarme og -kølesetup er ikke intelligent

For at udnytte det store potentiale i fjernvarme og -køling er vi nødt til at have en intelligent tilgang til det. 

I dag er et fjernvarmenet typisk designet med ét centralt produktionsanlæg, som forsyner en hel by. Byen har forskellige zoner, som modtager den samme høje temperatur, herunder industrizoner, erhvervszoner og beboelseszoner.

Problemet med denne tilgang er, at disse zoner har forskellige krav til temperatur og tryk.

I stedet for blot at have en central forsyning kan vi decentralisere forsyningen, hvilket gør det muligt at justere temperaturer og tryk efter behov, hvilket resulterer i et langt mere effektivt anlæg.

Lavere temperaturer er med til at integrere vedvarende energi og overskydende energi

Et af de vigtigste kendetegn ved intelligent og mere bæredygtig fjerdegenerations fjernvarme er lavtemperaturforsyningen af vand. 

I dag er forsyningsvandet i et centralt anlæg normalt 90 °C, men med decentrale forsynings- og lavtemperaturzoner kan dette reduceres til bare 50 °C.

Når du sænker temperaturen i nettet, kan du reducere varmetabet gennem rørene og den termiske belastning på rørledningerne, samtidig med at du øger kapaciteten og reducerer lækager.

Samlet set betyder det, at du skal bruge mindre energi til opvarmning af vand, hvilket reducerer både omkostningerne og CO₂-udledningen. Lavtemperaturvandforsyning gør det også muligt for fjernvarmeselskaber at integrere flere vedvarende energikilder, såsom geotermisk energi, mens effektiviteten af solfangere, vindenergi og overskudsvarme fra industrielle processer øges. 

Især overskudsvarme rummer et enormt potentiale. I Danmark er der nok overskudsvarme fra spildevand til at dække mere end 20 % af det nationale fjernvarmebehov, og i Europa kan varmebesparelser reducere det samlede varmebehov med omkring 40 %.

Et typisk fjernvarmenet er designet med ét centralt produktionsanlæg.

Ved at decentralisere forsyningen er det muligt at justere temperatur og tryk efter behov.

En fleksibel løsning, der understøtter forsyningssikkerheden

En anden fordel ved decentral og intelligent fjernvarme er forsyningssikkerheden.

I de seneste år har geopolitiske spændinger og behovet for at udfase fossile brændstoffer øget bevidstheden om energiforsyning. Det er tydeligt, at selv den mindste forstyrrelse kan reducere sikkerheden og komforten.

En af de største fordele ved fjernvarme sammenlignet med andre varmeløsninger er, at den tillader mere end én type brændsel. Fjernvarme kan håndtere forskellige energikilder på samme tid, og produktionen er meget fleksibel, hvilket i sidste ende øger forsyningssikkerheden og produktionseffektiviteten.

Det betyder, at fjernvarmenet ikke er begrænset til at bruge en enkelt type brændsel, f.eks. kul, olie eller naturgas, hvilket kan gøre forbrugerne sårbare over for prisudsving, som vi har set med krigen i Ukraine og COVID-19. Hvis der er problemer med én energikilde, findes der alternativer – og fjernvarmeværkerne kan til enhver tid vælge den billigste energikilde og holde omkostningerne nede. 

Fjernvarme gør det også muligt at lagre varme, både fra dag til dag og fra sæson til sæson. Det betyder, at fjernvarmenet er mindre sårbare over for nedbrud i specifikke energisektorer.

Læs artikler og cases om, hvordan fjernvarme kan forbedre neteffektiviteten, sikkerheden og fleksibiliteten, samtidig med at vedvarende energi integreres og omkostningerne reduceres.

Udforsk vores intelligente og effektive pumpeløsninger, der hjælper med at optimere fjernvarmeanlæggets ydeevne i dag – og i morgen.

Vil du vide mere om fjernvarme?

Kontakt en af vores specialister i dag for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med fjernvarme.