HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Kann ein Zirkulationssystem in Häusern mit Warmwasserbereitern ohne Tank installiert werden?

Antwort:

Ja, Zirkulationsysteme können auch in Häusern mit Warmwasserbereitern ohne Tank installiert werden. In diesem Fall ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die Warmwasser-Zirkulationspumpe einen minimalen Förderstrom für die Inbetriebnahme des Durchlauferhitzers bereitstellen kann.

Zusatzinformationen: