Wir sind mehr als nur ein Wasserpumpenhersteller. Durch unsere Lösungen und Dienstleistungen kommen wir jeden Tag mit Millionen Menschen in Berührung, ohne dass die meisten es überhaupt merken. Damit geht eine große Verantwortung einher: die Verantwortung, den Fluss des Wassers zugunsten der Menschen, Unternehmen und unseres Planeten zu respektieren, zu schützen und zu fördern. Deshalb unterstützen wir das Nachhaltigkeitsziel 6 – sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen – und das Nachhaltigkeitsziel 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – der Vereinten Nationen. Denn gemeinsam können wir diese Ziele erreichen.

Zusammen erschließen wir unendliche Möglichkeiten

Nur durch Zusammenarbeit können wir unsere größten Ziele erreichen – und schon die kleinsten Bemühungen können eine monumentale Wirkung erzielen.

Wir können aufhören, Wasser zu verschwenden, nur weil wir auf warmes Wasser warten müssen.
Wir können unser Wasser für verschiedenste Zwecke wiederverwenden.
Wir können auf energieeffiziente Pumpen umsteigen.
Wir können mehr solarbetriebene Geräte einsetzen.

Machen Sie mit – gemeinsam machen wir es möglich.

Bei unserem Quiz „Gemeinsam machen wir es möglich“ können Sie einen der coolen offiziellen Handbälle der EHF EURO gewinnen, signiert von den Spielerinnen Ihrer Nationalmannschaft. Dazu müssen Sie lediglich 5 Fragen beantworten. 

Hilfe für die Menschen am Horn von Afrika

Am Horn von Afrika leiden mehr als 22 Millionen Menschen an Hungersnot infolge einer extremen Dürre. Dadurch sind sie besonders gefährdet, es drohen Krankheiten und Infektionen.

Bei der Handball-EM der Frauen 2022 will Grundfos etwas für diese Menschen tun: Nach jedem der 47 Spiele ernennen wir eine Spielerin als „Player of the Match“ und sammeln Spenden, mit denen wir den Familien in der betroffenen Region Wasser und Sanitäreinrichtungen bereitstellen werden. 

Grundfos unterstützt die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung

Ziel 6 zielt darauf ab, sauberes Wasser für alle Menschen bereitzustellen, und Ziel 13 konzentriert sich auf das Bekämpfen des Klimawandels. Beide Ziele unterstreichen die Bedeutung von Wasser für das menschliche Leben.

Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Bei Ziel 6 geht es darum, einen universellen Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen zu gewährleisten. Etwa 771 Millionen Menschen fehlt dieser Zugang derzeit. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Es beeinträchtigt auch die Berufs- und Bildungschancen der Menschen. 

Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz

Bei Ziel 13 geht es darum, den Klimawandel aufzuhalten und seine schädlichen Auswirkungen einzudämmen. Wird hier nicht sofort etwas getan, wird der Klimawandel unvermeidlich zu einem Anstieg des Wasserspiegels und zu extremen Wetterbedingungen führen.

 

Quelle: water.org

Pumpe verschiebt die Grenzen des Möglichen

Wenn im November die Handball-EM der Frauen 2022 startet, werden an vier Austragungsorten in drei Ländern insgesamt 47 Spiele stattfinden. Pumpen sind ein wichtiger Bestandteil aller großen Sportstätten. Bei der Handball-EM der Männer 2022 haben Grundfos-Pumpen im MVM Dome in Budapest Wasser, Wärme und Kälte bereitgestellt und so die richtigen Bedingungen geschaffen, damit die Spieler stets ihre Bestleistung abrufen konnten und damit die bis zu 20.000 Besucher das Weltklasse-Sportereignis optimal genießen konnten.