Nachrichten

Grundfos auf der Hydrogen Technology Expo 2024

No hydrogen without water.  We know the jobs to be done. 

Wasser ist für die Produktion von grünem Wasserstoff unerlässlich. Lassen Sie uns ein paar entscheidende Fragen zum Thema Wasser beantworten: Wissen Sie, dass man für 1 kg grünen Wasserstoff 9 l Reinstwasser herstellen muss? Oder dass es unerlässlich ist, Reinstwasser in den Veredelungskreisläufen immer wieder aufzubereitenum Verunreinigungen durch den Elektrolyseprozess zu vermeiden? Und dass man für jedes MW 50 bis 100 m3 Speisewasser pro Stunde pumpen muss, um den Elektrolyseur zu kühlen? Tatsächlich müssen 25% der Energie, die in die Elektrolyse eingebracht wird, weggekühlt werden!

Wir möchten Sie einladen, uns auf der Hydrogen Technology Expo in Hamburg, Deutschland, am 23. und 24. Oktober zu besuchen, wo wir gemeinsam mit EUROWATER unser Wissen und unsere Lösungen vorstellen werden. Wir helfen Ihnen dabei, Wasser für die Wasserstoffproduktion nachhaltiger aufzubereiten, zu fördern und wiederzuverwenden - Für eine bessere Zukunft.