Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cómo se ajusta la protección del motor en una bomba sumergible?

Respuesta:

Ajuste de la protección del motor en una bomba sumergible

El dispositivo de desconexión frente a excesos de corriente, integrado en el interruptor de protección del motor, debe dispararse al arrancar el motor en frío, antes de 10 segundos a cinco veces la corriente máxima del motor (indicada en la placa de características).

Con el fin de proporcionar la máxima protección posible al motor sumergible, el interruptor de protección del motor debe ajustarse según las siguientes directrices:

1) Ajuste la liberación de sobrecorriente a la corriente máxima del motor estampada.

2) Permita que la bomba funcione durante media hora a potencia normal.

3. Ajuste la liberación de sobrecorriente sucesivamente más bajo hasta que se alcance el punto de disparo.

4. Después de eso, ajuste la liberación de sobrecorriente un 5% por encima de este punto de disparo.

Precaución

Si la característica de disparo del interruptor de protección del motor no cumple los requisitos anteriores, la garantía del motor quedará invalidada. El valor máximo de ajuste del dispositivo de desconexión frente a excesos de corriente no debe superar la corriente máxima del motor, indicada en la placa de características. Para motores bobinados para arranque estrella-triángulo, siga los pasos descritos a continuación cuando ajuste el interruptor de protección del motor, pero tenga en cuenta que el ajuste del interruptor de protección no debe superar un valor máximo de:

Ajuste del interruptor de protección = estampado máx. corriente x 0,58.

El tiempo máximo de arranque permitido para arrancadores estrella-triángulo o para interruptores de motor con autotransformadores es de 2 segundos.

Grundfos pone a su disposición diferentes dispositivos para la protección del motor (como el módulo MP204). Si desea obtener más información, consulte la herramienta CAPS.

Información adicional:

Mejora tus conocimientos

Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.