Redundancia en los centros de datos
Descubre la importancia de la redundancia y por qué es un factor decisivo para los centros de datos.
En este módulo, conocerás en profundidad la importancia de la redundancia y por qué es un factor decisivo para los centros de datos. También conocerás los problemas que deben afrontar los centros de datos y cómo Distributed Pumping ayuda a resolver estos problemas.
Empecemos por la redundancia. La redundancia en los centros de datos implica duplicar los componentes críticos dentro de la infraestructura para garantizar un funcionamiento continuo y fiable y minimizar los riesgos de paradas y pérdida de datos debidos a fallos de hardware o cortes de energía. La redundancia es crucial en el diseño para evitar las graves consecuencias asociadas a los fallos de los componentes. La garantía de tiempo de actividad del contrato de nivel de servicio (SLA) define el tiempo de inactividad previsto y la fiabilidad del servicio.
Existen varios niveles de redundancia:
- N,
- N+1,
- 2N y
- 2N+1.
N representa la capacidad básica. Un centro de datos con capacidad N tiene todo lo necesario para funcionar según lo previsto, pero carece de redundancias. Es decir, no tendría nada para afrontar fallos del equipo o el mantenimiento. N+1 es el siguiente nivel de redundancia.
Significa que puede ejecutar una carga de TI completa con un componente adicional para abordar los fallos o el mantenimiento. El nivel 2N ofrece una infraestructura duplicada completa, o un sistema secundario, al que recurrir. 2N+1 es el máximo nivel de redundancia. Asegura que todos los componentes estén respaldados si falla algún sistema. Este nivel de redundancia lo exigen mucho las empresas que necesitan un tiempo de actividad del 100 %, ya que sufrirían pérdidas significativas si sus sistemas fallaran.
Los niveles de redundancia respaldan el sistema de niveles. Cuanto mayor sea el nivel, menor será el riesgo de tiempo de inactividad, y más fiable y disponible se espera que sea un centro de datos.
Los niveles y su redundancia suelen ser los siguientes:
Los centros de datos de nivel 1 no suelen tener redundancia.
Los centros de datos de nivel 2 tienen algunos componentes redundantes.
Los centros de datos de nivel 3 suelen tener redundancia N+1. Por ejemplo, si N requiere 4 unidades, la instalación tendrá una adicional.
Los centros de datos de nivel 4 suelen tener redundancia 2N+1. Esto sería un 100 % de redundancia, más unidades extra.
Al analizar la importancia de las redundancias para garantizar la fiabilidad de los centros de datos, debemos conocer sus problemas.
Estos problemas pueden agruparse en las siguientes áreas:
- Gestionar el aumento de las necesidades de refrigeración.
- Superar las presiones medioambientales, políticas y sociales.
- Adaptarse a las limitaciones de espacio y superar los retos de ampliación.
Empecemos por el aumento de las necesidades de refrigeración. A medida que avanza la tecnología, los centros de datos necesitan mantener equipos de TI potentes y compactos. Esto genera más calor, haciendo difícil mantener todo a la temperatura adecuada. Se necesitan soluciones de refrigeración mejores y de mayor eficiencia energética. Las presiones medioambientales, políticas y sociales están impulsando a los centros a reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Criticadas por contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero, estas instalaciones se enfrentan a una creciente demanda de soluciones de refrigeración más eficientes y sostenibles. Este reto está cambiando el abordaje de la infraestructura y las operaciones en el sector.
Otro problema es la expansión. Para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento, se busca la escalabilidad y soluciones innovadoras que permitan agregar más servidores sin enormes costes de instalación y puesta en marcha.
Por eso, Distributed Pumping es una solución eficaz para enfriar centros de datos de manera eficiente y sostenible, sin tener que construir instalaciones más grandes. Profundizaremos en esto en el siguiente módulo.