Distributed Pumping como solución para enfriar centros de datos

Descubre cómo Distributed Pumping es una solución que satisface las complejas demandas de refrigeración de los centros de datos.

En este módulo, veremos cómo Distributed Pumping es una solución que satisface las complejas demandas de refrigeración de los centros de datos, superando con eficacia los retos y problemas que suelen surgir durante su funcionamiento. Primero, veamos los problemas típicos de un sistema de centro de datos normal.

Identificar el circuito de índice crítico: El circuito de índice es el circuito con la mayor caída de presión. Como los centros de datos dependen mucho de una refrigeración eficiente, resulta vital identificar los posibles problemas del sistema para optimizar la eficiencia general. En los sistemas de centros de datos convencionales, sobre todo en diseños complejos, puede ser complicado identificar el circuito de índice crítico. Esto se debe a muchos factores, como la presencia de válvulas adicionales, tuberías dobladas o bobinas con caídas de presión mayores de lo previsto. Esta complejidad puede dificultar la resolución de problemas y la optimización del sistema para un funcionamiento eficiente. 

Selección de válvulas: Elegir las válvulas adecuadas y asegurarse de que tengan una buena autoridad puede ser un proceso lento y tedioso. Deben analizarse detenidamente factores como los caudales, las caídas de presión y la compatibilidad con el diseño general del sistema. Una válvula sin autoridad de control suficiente puede llevar a un control del caudal inadecuado, lo que podría reducir la eficiencia del centro de datos.

Proceso de puesta en marcha: Una puesta en marcha adecuada es crucial para lograr la eficiencia operativa deseada en sistemas de centros de datos convencionales. Es un proceso largo y complejo que implica la calibración de los sensores, el ajuste de los controladores y la comprobación exhaustiva del sistema. Sin una puesta en marcha minuciosa, puede que el sistema no funcione óptimamente, lo que puede causar problemas operativos y reducir la eficiencia del centro.

Flexibilidad del sistema: Los sistemas de centros de datos convencionales son menos flexibles al adaptarse a futuras ampliaciones o agregar nuevos equipos. Introducir componentes nuevos puede tener un efecto dominó en todo el sistema, pudiendo requerir importantes ajustes o nuevos diseños, o incluso dejar obsoletos algunos componentes existentes. Esta falta de adaptabilidad hace que los centros de datos sufran mayores costes y complicaciones durante las actualizaciones del sistema.
Distributed Pumping es un gran avance en la tecnología de centros de datos, ya que aborda cada uno de estos problemas. Su diseño desacoplado reduce la necesidad de definir el circuito de índice crítico en los sistemas de refrigeración de los centros de datos. Al minimizar las conexiones entre circuitos, este método innovador brinda un funcionamiento eficiente del sistema sin depender tanto de la identificación de un circuito de índice crítico específico. Esto brinda una mayor flexibilidad y simplifica la gestión de los complejos sistemas de refrigeración.

La selección de válvulas se convierte en un proceso optimizado y eficiente al sustituir las válvulas tradicionales por bombas modulantes inteligentes. Estrangular una válvula en un sistema convencional genera contrapresión, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el uso de la energía (PUE). Al prescindir de las válvulas, se reduce la presión necesaria en el sistema, lo que reduce la demanda de energía y la PUE, y por ende aumenta la eficiencia del centro de datos. Sustituir las válvulas por bombas modulantes también es una solución positiva para el largo y complejo proceso de puesta en marcha.

Se eliminan la calibración y el ajuste exhaustivos, ya que el sistema puede optimizar y ajustar el control de temperatura de forma automática en función de las condiciones en tiempo real.

Las bombas pueden equilibrar los circuitos primario y secundario, ayudando a optimizar el consumo energético y contribuyendo a un valor ΔT mejor equilibrado y controlado. Esto proporciona una configuración automatizada y más eficiente.

El diseño modular de Distributed Pumping aumenta la flexibilidad del sistema, ya que los nuevos equipos pueden integrarse perfectamente en el sistema sin causar interrupciones en los componentes existentes. Esto hace que la infraestructura del centro sea más adaptable, escalable y fácil de gestionar. 
Distributed Pumping demuestra su versatilidad al adaptarse a circuitos primarios variables y circuitos primarios constantes/secundarios variables. Esto garantiza una implantación segura de Distributed Pumping para obtener un rendimiento óptimo, sin importar la configuración del circuito en uso. 

Distributed Pumping es un cambio de paradigma hacia el bombeo descentralizado, basado en 2 fundamentos que cambian el funcionamiento del sistema: eliminar las válvulas moduladoras innecesarias siempre que sea posible y equilibrar el caudal entre el lado primario y el lado de carga secundario para lograr el mejor control del cauda posible. Este enfoque de la refrigeración aborda los retos de los sistemas convencionales, optimiza la infraestructura de refrigeración de los centros de datos y los posiciona para una mayor eficiencia, flexibilidad y adaptabilidad futura.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 6
Duración
Duración: 35 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio