Caso

En los fríos y remotos Alpes, un ingeniero de calefacción exige fiabilidad

Como persona, como empresa y como sociedad, es muy importante pensar en el medio ambiente. Es muy importante ahorrar energía sin perder ninguna comodidad.
Johannes Widmoser, ingeniero consultor de Energietechnik GmbH

Johannes Widmoser sube en teleférico a una montaña nevada cubierta de niebla. Lleva toda la tarde en la oficina y ahora visitará una de sus historias de éxito. Está atardeciendo en la estación de esquí Waidring-Steinplatte situada en Tirol (Austria). La niebla y el hielo reducen la visibilidad al mínimo fuera de las ventanas del teleférico.

“La vista es fantástica cuando hace buen tiempo”, dice, señalando por la ventana el paisaje que no puede ver. “Por aquí está el lago Pillersee y por allí están las montañas Loferer”. El silencio inunda el teleférico, donde solo se escucha el cable de conexión pasando por los rodillos de una torre.

Johannes Widmoser, ingeniero consultor de Energietechnik GmbH, diseña sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para clientes de esta parte de los Alpes. Sus edificios no siempre son accesibles, y muchos de ellos sobreviven gracias al turismo. Esto afecta a las decisiones que Johannes toma con respecto a los componentes del sistema, como las bombas.

“Se valora mucho la calidad”, señala. “Por un lado, se requiere fiabilidad. Y, por otro lado, ahorro energético”.

Ahora se dispone a visitar un edificio cuyo sistema de calefacción diseñó en 2014: Panorama Tenne, un bar para después de esquiar con capacidad para 220 personas en la montaña Steinplatte.

El teleférico llega a la parte superior y Johannes sale de la cabina, dejando atrás a esquiadores y una pantalla digital roja que muestra -9 °C. Se pone la capucha del abrigo y
avanza cuesta arriba por la nieve con paso pesado y acelerado. Una cabaña de madera aparece entre la niebla, irradiando una cálida luz a través de sus ventanas. Se adentra en la cabaña con elegancia, saludando al personal detrás de la barra y extendiendo los brazos.

“Este es Panorama Tenne”, exclama con una gran sonrisa. “Agradable y cálido”.

“As a new building, it was designed to ensure the lowest possible energy expenditure with the latest pumps, such as the MAGNA3 and the ALPHA3,” says Johannes Widmoser of Energietechnik GmbH.

La calefacción debe funcionar a la perfección

Johannes hace un recorrido rápido por las salas abiertas, la chimenea, los sofás, las áreas de descanso y el bar. Los enormes ventanales, que normalmente dan a las espectaculares vistas de las montañas, ahora dan a un cielo azul oscuro. “Este edificio se encuentra en una zona de alta montaña alpina. En invierno es difícil encontrar equipos y realizar reparaciones. La calefacción debe funcionar a la perfección en todo momento”.

Baja las escaleras hasta el sótano y pasa las torres de barriles de cerveza y refrescos hasta llegar a la sala de máquinas. Una caldera de gas y un tanque de agua caliente ocupan una de las paredes y una serie de bombas rojas cubre otra: Grundfos ALPHA1, ALPHA3, MAGNA3 y UPS. Estas unidades hacen circular el calor para la calefacción por suelo radiante, los radiadores y el agua caliente.

“Como edificio de nueva construcción, fue diseñado para asegurar el menor gasto energético posible con las bombas más recientes, como las bombas MAGNA3 y ALPHA3”, afirma.

De vuelta arriba, Johannes saluda a uno de los propietarios de la estación de esquí, Andreas Grünbacher.

“Para nosotros, lo más importante es que los huéspedes se sientan como en su propia casa”, comenta Andreas. “Que el ambiente sea agradable y que la temperatura interior sea la adecuada. El sistema de calefacción es el factor más importante. Debe calentar correctamente cuando la temperatura esté entre -10 °C y 10 °C. También es importante que las bombas ahorren energía sin producirse averías. Si algo falla, todo esto no nos servirá para nada”.

Johannes sale al exterior al encuentro de un gélido atardecer. La niebla se ha levantado, revelando una cadena montañosa en la distancia. “No debemos generar energía que no necesitamos. Como persona, como empresa y como sociedad, es muy importante pensar en el medio ambiente y ahorrar energía. Es muy importante ahorrar energía sin perder ninguna comodidad”.

Otros casos relacionados

Lee historias relacionadas de clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Productos relacionados

Encuentra productos Grundfos relacionados con este tema.