Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Por qué el sistema de calefacción no alcanza una temperatura suficiente?
Respuesta:
Posible causa de la avería
El modo nocturno automático está activo.
Las condiciones hidráulicas han cambiado. La bomba debe adaptarse a ellas.
Al activar el modo nocturno
Active el modo nocturno con el botón 4 (para MAGNA, use el botón 3).
En el modo "AutoADAPT"
Posible causa de la avería: La función "AutoADAPT" no puede adaptarse correctamente al sistema de calefacción.
Solución
Desconecte la bomba durante 5 minutos usando el interruptor de conexión de la línea de suministro eléctrico (no el interruptor de la bomba); conecte de nuevo la bomba una vez transcurrido dicho período.
Use el botón 5 para recorrer las posibles curvas hasta que se reactive el "AutoAdapt". El ajuste automático puede necesitar algunas horas para adaptarse a la curva del sistema (para MAGNA, use el Botón 3).
Si esta medida no conduce al resultado deseado, la bomba se puede configurar según una curva específica.
Solución
Comience por usar el botón 5 para cambiar entre las cuatro curvas de presión proporcional y constante posibles y pruebe cada ajuste durante aproximadamente dos horas. (para MAGNA, use el botón 3 y, si el suministro de calor no aumenta, póngase en contacto con su técnico especialista).
Si no se aprecia ningún aumento en el suministro de calor:
Use el botón 3 para cambiar a Velocidad Constante II y pruebe este ajuste durante aproximadamente 2 horas. Si el suministro de calor no aumenta, cambie al Nivel de Velocidad Constante III.
Si no se aprecia ningún aumento en el suministro de calor, póngase en contacto con su técnico especialista.
Información adicional:
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.