Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Qué ocurre si la bomba funciona muy a la izquierda de la curva?
Respuesta:
Si la bomba está funcionando demasiado a la izquierda en la curva, esto significa simplemente que la bomba está entregando presión alta pero a un caudal que es bajo o inexistente. Una presión alta en el interior de la bomba es perjudicial para el impulsor y genera presión sobre los cojinetes del motor. En casos extremos, podrían producirse daños en la bomba y el motor.
Si el caudal es inferior al caudal mínimo requerido por la bomba, también es posible que el medio bombeado se caliente demasiado y cause daños a la bomba. Por esta razón, la bomba debe funcionar siempre entre los límites de caudal inferior y superior. Idealmente, la bomba debe funcionar tan cerca como sea posible del punto de óptima eficiencia para gozar de una vida útil prolongada y minimizar su consumo energético.
Información adicional:
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.