Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿A qué se refieren los términos "modo de aspiración" y "altura de aspiración"?
Respuesta:
El término "modo de aspiración" hace referencia a un estado de aspiración con presión de entrada negativa en el que el medio bombeado se suministra desde un punto situado por debajo del puerto de aspiración de la bomba y en contacto con la atmósfera (sistema abierto). Esto significa que la presión aplicada al puerto de aspiración de la bomba es igual o inferior a la presión atmosférica. Las bombas centrífugas siempre requieren una presión de entrada suficiente para garantizar su funcionamiento de acuerdo con la curva característica.
La altura NPSH disponible es fundamental para el funcionamiento correcto. Este es un parámetro del sistema que debe ser superior al valor NPSH requerido por la bomba más un margen de seguridad de al menos 0,5 m:
NPSHA > NPSHR + 0.5 m safety margin
Información adicional:
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.