Ventajas del sistema de aumento de presión CMBE Twin

Descubre las numerosas ventajas del sistema de aumento de presión CMBE Twin, conoce sus prácticas funciones y averigua cuándo es mejor opción que otras soluciones de aumento de presión.

Grundfos ofrece una extensa gama de sistemas de aumento de presión que pueden usarse en edificios residenciales, comerciales e industriales.

En este módulo, te presentaremos el sistema de aumento de presión CMBE Twin y sus numerosas ventajas.

Te mostraremos su papel como parte de la gama de aumento de presión y cuándo es mejor opción que otras bombas, y analizaremos además con más detalle los diferentes tipos de instalación antes de centrarnos finalmente en las características del sistema.

Veamos primero brevemente el sistema en sí.

CMBE Twin consta de 2 bombas CMBE montadas sobre una plataforma común.

Es un sistema de presión constante configurado para funcionar en modo de servicio/espera o en modo de cascada.

Un poco más adelante, analizaremos estos 2 modos más a fondo.

De momento, centrémonos en su papel como parte de la gama de sistemas de aumento de presión.

A diferencia de otras bombas de aumento de presión, CMBE Twin está orientada a edificios comerciales de tamaño pequeño o medio: escuelas, viviendas pareadas, oficinas y hospitales.

Pero cuándo es adecuado el sistema de aumento de presión CMBE Twin?

Veámoslo.

En primer lugar, garantiza un suministro de agua constante.

Cuando funciona en modo de servicio/espera, solo una bomba está en funcionamiento.

La segunda actúa como bomba de respaldo.

En situaciones donde una de las bombas deje de estar disponible, la segunda tomará el relevo.

Esto garantiza un suministro de agua fiable y constante y ofrece tranquilidad tanto al instalador como al usuario final.

Además, es una solución energéticamente eficiente gracias a su modo en cascada.

Este modo ofrece un funcionamiento inteligente para el ahorro de energía al asegurarse de que el rendimiento del sistema CMBE Twin se ajuste automáticamente al consumo detectado.

Por ello, cuando la demanda de agua supera el rendimiento de una bomba, la segunda se pone en marcha.

Si la demanda cae hasta un nivel asumible mediante una sola bomba, la segunda se detiene, garantizando que el sistema funcione con la mayor eficiencia posible.

Estos dos modos tienen en común la alternancia y la función multimaster.

La alternancia reparte el funcionamiento entre ambas bombas, mientras que la función multimaster garantiza que una bomba pueda tomar control del sistema de aumento de presión en caso de que la otra quede fuera de servicio.

De ese modo, se mejora la fiabilidad y se ofrece tranquilidad al usuario final.

En cuanto a los tipos de instalación,

CMBE Twin puede aumentar la presión desde la red o un tanque acumulador.

En ambos casos, es un sistema apto para diversos tipos de aumento de presión.

Dos de los más comunes son el aumento de presión directo y el aumento de presión dividido en zonas.

El aumento de presión directo suministra agua a todo el edificio desde un solo sistema CMBE Twin, mientras que el aumento de presión dividido en zonas permite la instalación de varios sistemas CMBE Twin, cada uno dedicado a un área específica del edificio en cuestión.

En términos de eficiencia energética, ningún diseño de instalación es más ventajoso que otro, ya que todo depende de la configuración y el tipo de uso del edificio.

Una de las ventajas clave es que el sistema CMBE Twin brinda confort al usuario final.

Esto se debe a su capacidad para ofrecer presión constante sin importar cuántos grifos haya abiertos.

Y al encender y apagar de forma inteligente su segunda bomba en función del consumo, puede proporcionar además esta presión constante con una gran eficiencia.

Otra ventaja es su sencillo proceso de instalación en 3 pasos.

Primero, conecta los 2 colectores a las bombas y a las tuberías principales.

Después, ceba la bomba y conéctala al suministro eléctrico.

Finalmente, usa el panel de control LED o la app Grundfos GO Remote para definir la presión deseada y estarás listo para arrancar las bombas.

El diseño y tamaño del grupo CMBE Twin aporta ventajas adicionales.

Comparado con los sistemas de aumento de presión convencionales, es muy compacto.

Algo bastante importante, ya que el espacio en las salas técnicas suele ser reducido.

El distribuidor también se beneficia, al ocupar menos espacio en el expositor.

Además, los componentes clave de un sistema CMBE Twin están diseñados por Grundfos, lo que garantiza que todas las tecnologías involucradas funcionen a la perfección.

Con esto terminamos el repaso de la bomba de aumento de presión Grundfos CMBE Twin.

Recapitulemos: CMBE Twin es apta para aplicaciones comerciales de tamaño pequeño y medio, puede aumentar la presión directamente desde la red o un tanque acumulador y puede instalarse conforme a distintos diseños.

CMBE Twin es la opción obvia si necesitas suministro de agua constante y una solución energéticamente eficiente.

Ofrece toda una serie de ventajas como: Confort para el usuario al suministrar una presión constante y eficiente sin importar cuántos grifos haya abiertos.

Instalación fácil gracias al preensamblaje y la configuración de fábrica.

Diseño compacto que cabe incluso en los espacios más reducidos.

Y, finalmente, tranquilidad para el usuario final gracias a la función multimaster de la bomba.

 

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 2
Duración
Duración: 14 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio