¿Qué es una curva de bomba?

Descubre lo que es una curva de bomba, qué mide y cómo puede usarse.

Para sacar el máximo partido a tus bombas,  es importante que sepas cuál es su mejor rendimiento.  Para averiguarlo,  debes estar familiarizado con las curvas de bomba.  

En este módulo,  te presentaremos las curvas de bomba  y veremos para qué se usan.  Comencemos.  

En pocas palabras,  una curva de bomba es una representación gráfica del rendimiento de una bomba.  Ofrece información sobre varios elementos del rendimiento de una bomba,  y te ayuda a identificar y seleccionar la bomba adecuada para tus necesidades.

Las curvas de bomba varían de una bomba a otra,  y las variaciones dependen de muchos factores,  como la energía eléctrica, y el tamaño y la forma del impulsor.  

En su forma más simple,  las curvas de bomba muestran el caudal (Q) y la altura (H) de la bomba.  El caudal es la velocidad a la que se debe mover el agua por un sistema hidráulico,  mientras que la altura indica la altura a la que una bomba puede elevar el agua.  

Ahora, veamos algunos de los tipos más comunes de curvas de bomba.  

Entre ellas:  

-       la curva QH,  

-       la curva ŋ,  

-       la curva P2  

-       y la curva NPSH.  

La curva QH muestra a qué altura puede funcionar una bomba con un caudal dado.  Esta suele medirse en metros.  Una de las ventajas de medir la altura en metros  es que la densidad del líquido que tiene que manejar no afecta a la curva QH.  

En una curva QH típica de una bomba centrífuga,  un caudal bajo da lugar a una altura elevada,  y un caudal alto da lugar a una altura baja.  Por otro lado, la curva ŋ mide la eficiencia de la bomba.  La eficiencia es la relación entre la potencia hidráulica suministrada  y la potencia que se usa.  

La eficiencia depende del punto de trabajo de la bomba, y resalta  la importancia de seleccionar una bomba que se ajuste a los requisitos de caudal  para garantizar su funcionamiento continuo en el área de caudal más eficiente.  

Luego, tenemos la curva P2.  Esta mide la relación entre el consumo energético de una bomba y el caudal.  En la mayoría de las bombas centrífugas,  el valor P2 aumenta cuando el caudal aumenta.  

Por último, tenemos la curva NPSH.  NPSH es la altura de aspiración positiva neta e indica la presión absoluta mínima  que debe haber en el lado de aspiración de una bomba para evitar la cavitación.  

La cavitación es cuando aparecen pequeñas burbujas de vapor en la bomba  debido a una presión demasiado baja.  

Esta puede dañar la bomba.  El valor NPSH se mide en metros y depende del caudal.  

Cuando aumenta el caudal, también lo hace el valor NPSH.  

Aquí concluye esta introducción básica a las curvas de bomba.

Gracias por ver este vídeo.  

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 20 minutos
Dificultad
Dificultad: Básico