Fachartikel
Sprinkleranlage
Sprinkleranlagen nutzen Wasser, um Brände in Gebäuden zu unterdrücken oder zu löschen. Die Sprinklerpumpe transportiert das Wasser über das Rohrleitungssystem zu den Sprinklern, die das Wasser dann versprühen.
Sprinkleranlagen dienen dazu, Brände in Gebäuden durch Versprühen von Wasser zu unterdrücken und im besten Fall zu löschen. Das Löschwasser gelangt mithilfe von fest verlegten Rohrleitungen, die durch das Gebäude verlaufen, zum Brandherd.
Der Volumenstrom beträgt in der Regel mindestens 1000 l/min bei einem maximalen Druck von 12 bar, sodass relativ große Wassertropfen aus den Sprinklern austreten. Sprinkleranlagen in Hochhäusern können extrem hohe Drücke aufweisen, die leicht 12 bar übersteigen.
Wasser ist relativ kostengünstig und in der Regel in ausreichender Menge verfügbar. Zudem ist Wasser gut zur Brandbekämpfung geeignet, weil die Tropfen schnell Wärme absorbieren und sich dabei in Dampf umwandeln, der die Luft verdrängt und das Feuer erstickt.
Eine Sprinkleranlage kann aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz gespeist werden. In diesem Fall wird das Wasser direkt aus dem Versorgungsnetz entnommen und zur Sprinkleranlage geleitet. Voraussetzung ist, dass der Volumenstrom und der Wasserdruck ausreichen, um die Anforderungen der Sprinkleranlage zu erfüllen.
Reicht nur der Volumenstrom, aber nicht der Druck aus, kann eine Pumpe direkt in der Hauptwasserversorgungsleitung installiert werden, um den Zulaufdruck zu erhöhen. Reicht auch der Volumenstrom nicht aus, kann das Löschwasser in großen Vorlagebehältern zwischengelagert werden.
Pumpenraum:
Der Pumpenraum befindet sich in der Regel im Keller des Gebäudes, in einem separaten Gebäudeabschnitt oder in einem Container. Hier erfolgt die Wasser- und Stromversorgung der Sprinklerpumpen, die von einem Elektromotor oder Dieselmotor angetrieben werden. Weitere Hauptkomponenten der Sprinkleranlage, die im Pumpenraum untergebracht sind, sind die Druckhaltepumpe, die Lüftungsanlage, die Messgeräte, die Steuerung, die Alarmventile, die Hauptverteilerleitungen, der Vorlagebehälter und die Brandmeldeanlage.
Rohrleitungssystem:
Die Rohrleitungen werden im gesamten Gebäude verteilt – angefangen von den Steigleitungen, die vom Pumpenraum nach oben führen, über die Hauptverteilerleitungen, bis zu den Sprinklerleitungen, an denen die Sprinkler angebracht sind. Dabei sind die Umgebungstemperaturen in der Nähe der Rohrleitungen zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist eine Begleitheizung und eine Wärmedämmung vorzusehen, um die Rohre vor Frost zu schützen.
Alarmventile:
Das Alarmventil zeigt an, dass bei Aktivierung der Sprinkler wegen eines Feuers ein Wasserdurchfluss in der Anlage zu verzeichnen ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Alarmventilen, die verwendet werden können. Allen gemeinsam ist jedoch, die Leitwarte über eine Alarmüberwachungseinrichtung zu informieren, dass ein Druckabfall aufgetreten ist, der das Ventil öffnet. Die Alarmventile können im Pumpenraum untergebracht sein oder sich überall im Gebäude befinden. Dies gilt insbesondere für in Zonen unterteilte Sprinkleranlagen. Hier besteht die gesamte Installation aus mehreren Zonen, um die Wartung zu erleichtern.
Grundfos liefert Sprinklerpumpensysteme für Sprinkleranlagen, die im industriellen und gewerblichen Brandschutz eingesetzt werden.